This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:在 GIO 模式下使用 I/O 检查的 GIO1A 功能软件测试

Guru**** 2591380 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/571244/tms570ls3137-about-gio1a-software-test-of-function-using-i-o-checking-in-gio-mode

器件型号:TMS570LS3137

我使用 的是 TMS570LS3137

此检查是否通过比较 GIO 数据输入寄存器和 GIO 数据输出寄存器来识别故障?
此外、引导时间是否需要检查两个低电平/高电平值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    是的、这是主要原因。 此外、它还应检查输出缓冲器和输入缓冲器是否按预期工作、因此应将其驱动为高电平和低电平以测试这两种情况。 对于额外的测试、您还可以以相反的方式切换 GIO 旁边的引脚、以检查是否存在潜在的短路相邻走线或引脚/焊球。