This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 电子保险丝可纠正的负载误差

Guru**** 2594650 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS3137, HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/571235/efuse-correctable-load-error

主题中讨论的其他器件:TMS570LS3137HALCOGEN

我使用的是 TMS570LS3137、并读取 TRM (SPNU499B)。

我有一个问题"表32-1. ESM Signals Set by eFuse Controller"、请参阅下面的。

是否可以实现仅设置 Group1通道40的 ESM 错误标志的 SelfTest?

另外,如果可以实现 它,HalCoGen 是否有能够实现它的代码?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Arriy、

    如果在启动期间检测到电子保险丝可纠正的错误、则在 ESM 中只设置 GR1.40。 在 EFUSE 自检期间、如果一个错误发生、ESM 中的 GR1.40和 GR1.41标志都被置位。 请注意、如果运行测试时出现问题或错误、则表明自检失败。

    我找不到一个只会导致负载上可纠正错误的特定测试、这只会导致 GR1.40 ESM 标志被置位。 如果您已安装 SafeTI 诊断库、则 sys_selftest.c 文件中有代码可用于执行可用的 efuse 自检。 使用 Halcogen 工具打开位于以下位置的项目:C:\ti\hercules\SafeTI Diagnostic Library\2.2.0\demo_app\HALCoGen\TMS570LS3137_Noos 打开文件时、您可以使用 Ctrl-f 进行搜索、在注释中查找 efuse、以找到与 efuse 自检相关的函数。