This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EK-TM4C1294XL:写入 SD 卡中的数据、显示垃圾值以及真实数据

Guru**** 2594540 points
Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C1294XL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/571277/ek-tm4c1294xl-data-written-in-sd-card-showing-garbage-value-along-with-real-data

器件型号:EK-TM4C1294XL

大家好、

我正在使用 EK-TM4C1294XL launchpad。 我正在将 SD 卡 与 MCU 连接、并且能够创建新文件并在其中写入数据。 IAM 使用 SSI3连接到 SD 卡模块

但是,一些垃圾数据也是用正确的数据写入的。 在我的最终应用中、我将存储 ADC 数据、但出于测试目的、我只需使用简单的循环来存储高达150的整数

此外,当我将数据存储在 while (1)循环中时,数据的存储  方式会有所不同 ,而当我在没有 while (1)循环的情况下存储数据时,数据的存储方式会有所不同。 随附的是测试文件、两者都带有&不带 while (1)循环。

请帮我解决。


下面是我的主要功能

int main (void){

FRESULT iFResult;
uint32_t a=0、b=0、c=0;

FPULazyStackingEnable ();

g_ui32SysClock= iodClockFreqSet ((SYSCTL_XtAL_25MHz | SYSCTL_OSC_main | SYSCL_USC000| SYSC_SysClock_UST_USC000| SYSC_USC2000_UST_SysClock)



;
SysTickEnable();
SysTickIntEnable();


IntMasterEnable();


while (1)
{

iFResult = f_mount (0、&g_sFatFS);

if (iFResult!= FR_OK){
//UARTprintf ("f_mount 错误:%s\n"、StringFromFResult (iFResult));
返回(1);
}
否则{
//UARTprintf ("SD 卡已安装。\n");
}


iFResult = f_open (&fil、"test33.csv"、fa_write|fa_open_always);

if (iFResult!= FR_OK){
//UARTprintf ("fresult:%s\n"、StringFromFResult (iFResult));

}
否则{
//UARTprintf ("\n 已打开 SD 卡\n");
}
char fileHeaders[]="sensor1、sensor2、sensor3、sensor4\r\n";
iFResult = f_write (&fil、fileHeaders、sizeof (fileHeaders)、&countHeader);
char valueStr[150];
for (a=0;a<=149;a++)
{

//b=a;
//c=a;
usprintf (valueStr、"%d、%d、%d、%d\n"、a、a、a、a、a);
// a= valueStr[a];

SysCtlDelay (300000);
iFResult = f_write (&fil、valueStr、sizeof (valueStr)、(UINT *)&countRow);
SysCtlDelay (300000);
}

iFResult = f_close (&fil);

f_mount (0、NULL);

}

e2e.ti.com/.../sd-card-data.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sumit

    您能否查看应用手册 SPMA076以了解写入 SR 卡的方法并将其与您的代码进行比较?