This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TM4C123GH6PM:关于中断的正交编码器问题

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/571185/ccs-tm4c123gh6pm-quadrature-encoder-question-regarding-interrupts

器件型号:TM4C123GH6PM

工具/软件:Code Composer Studio

是否可以在 QEIPOS 位翻转时中断、我想让编码器计数的绝对位置保持在1转之后、我想知道是否可以在 QEIPOS 翻转时中断

我目前没有索引脉冲、但我正在寻找一个、然后使用索引中断。  

我正在将 MAXPOS 读取为32位寄存器、但在复位之前、似乎只能获得16位值作为我的最大位置。


我也相信有人之前已经指出过这一点、但我认为 tm4c123ghpm launchpad 的丝印上有一个拼写错误。 PE0被写为 P30


谢谢