This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:EMIF SDRAM 控制器操作详细信息

Guru**** 2584555 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/596447/tms570lc4357-emif-sdram-controller-operation-details

器件型号:TMS570LC4357

您好!

我正在寻找有关 EMIF SDRAM 控制器确切行为的更多详细信息。  

具体而言、我想了解是否所有读/写访问都是以 ACT 命令启动的、或者存储器控制器是否首先检查行/组是否已打开、然后继续执行读/写操作、跳过 ACT。  

此外、我不清楚打开的行何时关闭、因为不使用自动预充电。  

如有任何信息、我们将不胜感激。  

Mathieu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mathieu、

    我已向我们的一位 EMIF 专家提出这一问题,以作进一步澄清和详细说明。 他们目前不在办公室,但我希望他们明天(星期五)能给我一个答案。 我对拖延表示歉意。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mathieu、

    我对延迟的响应表示歉意、因为我不得不与我们的设计支持人员联系、以获得有关 EMIF 内部工作的最终答案。

    EMIF 并不总是在读取/写入之前发出 ACT 命令。 EMIF 维护一个开放行/组列表。 如果读/写命令的行/组被打开、EMIF 执行读/写而不发出 ACT 命令。 如果读/写所需行之外的行被打开、EMIF 将发出一个预充电命令来关闭该组中的打开行、然后发出一个 ACT 命令来打开所需行、接着是读取/写入。

    EMIF 不执行自动预充电。 只有当命令要求同一组中的不同行时、EMIF 才会关闭组中的行。 它还会在发出刷新之前、自刷新等低功耗模式进入之前或 tras _max 计时器到期时关闭所有行/组。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    有道理。
    非常感谢您提供详细而完整的答案。

    Mathieu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    作为后续问题、我想知道写入命令是否可以中断读取突发。 TRM 中未列出此案例、但我觉得很奇怪。  

    如果一个读取突发可以被写入中断、我想知道 DQM 信号是否被用来启动总线翻转。  

    此致、

    Mathieu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是否可以对这一点作出答复?  

    最棒的

    Mathieu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mathieu、

    同样、我需要回到设计人员那里、以获得有关内部工作原理的响应。 我会这样做并与你回来。 对拖延表示歉意。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我只是想确保这个线程一直处于活动状态。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mathieu、

    我仍在等待我们专家的回复。 很抱歉耽误你的时间。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的发帖。 我要等!  

    Mathieu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mathieu、

    我们的 IP 专家的解释是、EMIF 确实支持使用读取命令终止/中断写入突发。 它将始终使用突发终止命令来中断/终止任何正在进行的读取/写入突发。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、这回答了我的问题。