This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/DK-TM4C129X:将 TM4C129微控制器与一个5英寸(对角线) TFT 屏幕相连

Guru**** 2609965 points
Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C1294XL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/598765/rtos-dk-tm4c129x-interfacing-tm4c129-microcontroller-with-a-5inch-diagonal-tft-screen

器件型号:DK-TM4C129X

工具/软件:TI-RTOS

在 TM4C129X 开发板上、可以连接一个5英寸 TFT 屏幕。 我知道 TM4C129X 板附带电阻式 LCD 屏幕、TFT 屏幕优于
电阻式屏幕。  如何测试与 TFT 屏幕连接的微控制器? 在 RTOS 环境中实现的目标。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Sunil Swain"]我了解 到 TM4C129X 板附带电阻式 LCD 屏幕,TFT 屏幕优于电阻式屏幕。

    术语有时会发挥作用-不是吗?    您创建的术语"电阻式 LCD 屏幕"超出正常使用范围。   

    电阻通常与最基本的显示屏触摸屏形式相关-并且"绝不"局限于 LCD 显示屏。   (即可与 OLED、等离子、EL 显示屏配合使用)

    TFT 是 LCD 屏幕的一种形式-通常产生最高的对比度和最宽的视角。   (非常受欢迎和期望)   然而-您的陈述"TFT 屏幕优于电阻屏幕"将完全不同的器件(苹果与橙子)放入比较表中。    也许需要进一步调查以提高您的理解。

    请注意、大多数现代器件都采用"电容式触摸屏"、该屏幕支持"多个触摸点和诸如"引脚"之类的新技术-都超出了电阻式触摸的能力。"

    您的目标的"易用性"揭示了-就在这里-在您之前只发布了几条消息:  e2e.ti.com/.../310347

    您的"对显示和触摸的调查"是否仅限于那些驻留在此处的设备?    明智吗?    更广泛的搜索-寻求具有"真实"图形显示驱动能力的 MCU -并能够与卓越的"电容式触控"配合使用-可能会揭示出更现代、性能更高的"显示-触摸"解决方案...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 CB1、

    我不熟悉这款新推出的 LCD。 我收到 了 EK-TM4C1294XL launchpad 电路板。 此外、我还有一个5英寸续流 TFT 显示屏 P/N:nHD-5.0-800480TF-ATXL#-CTP。

    请告诉我将电路板与 LCD 连接所需的步骤。

    谢谢、此致、

     Sunil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Sunil Swain"]我不熟悉这款新推出的 LCD。

    我的朋友-任何人/所有人都会"分享"您的"新体验!"   (该公司是"Newhaven"-不是吗?)

    [报价用户="Sunil Swain"]请告诉我连接电路板所需的步骤

    未说明的是您选择该特定显示屏的"原因"。   选择一个"最适合"您所选 MCU/板的显示屏是否不会更简单/更快?   强制 MCU 符合特定显示标准证明-并非总是-"简单-也不快!"

    一般而言、"如何将显示器连接到 MCU"指南如下:

    • 调查并记录 MCU 为显示提供的"便利"(如果有)
    • 调查并记录(任何)候选显示屏的信号、时序和电压要求
    • 现在确定 MCU 和显示屏之间的"匹配程度"(即兼容性)-尤其是上面列出的3个元素
    • MCU 必须提供足够数量的输出信号并能够满足显示屏的"时序要求"。  您可以通过一些方法来增加 MCU 输出信号的数量-但 MCU 的时序更受限制。  (即、此计时"必须"满足(或必须接近)显示屏的规格)

    如果您对此"不熟悉"、您应该知道某些显示屏包含"图形控制 IC"、这将显著提高此类显示屏的"速度、易用性和设计"。   没有此类图形控制器的显示屏会对您的"MCU 和"辅助"组件造成繁重的"定时和信号要求"(通常甚至是外部存储器要求)!   这往往证明对"新"用户的需求"太严重"。

    您预期的"使用量"会极大地影响您的"显示和 MCU"决策。   大多数(小)音量用户应选择配备板载(或外部)图形控制器的显示器。  (因为这样可以消除如此多的"疼痛/痛苦!")   (您和无电帮助者都在这里...)   

    大多数情况下都提供某种形式的显示屏背光-并且通常需要比 MCU 和相关组件更高的电压(正常)。   您还必须提供同时符合电压和电流要求的产品。   (您可能能够对背光电子器件进行"PWM"控制、从而实现对背光亮度的控制。)

    您"准备出海"时、地平线上有(部分)风暴云-吹风-您(真的)想发射这次航行吗?   这里的供应商提供一艘"游轮"、其中有许多重型帆船、"为您而做"。  显示屏更小-像素更少-但课程是"精心绘制的"-您的"到达"几率会大大增加。   (例如、存在一个"附加电路板"(笑称为"升压器")、其中包括 QVGA 显示屏-可能是彩色-公司/我没有兴趣-您应该检查...)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    CB1、您好、感谢您的回复并帮助我进行选择。

    我搜索并发现 Kentec QVGA Display BoosterPack 与 Tm4c1294XL 板兼容。 请帮助我回答以下问题、我将根据您的回复做出决定。

    1.我无法购买符合我的产品的 Kentec QVGA 显示 BoosterPack、并将其出售给客户。 那么、如果我想将 LCD 安装在我的产品中的 BoosterPack 中、该怎么办?
    2.如果将来我想将 BoosterPack 中附带的3.5英寸 LCD 升级到5英寸 LCD、我必须做些什么更改。 我是否必须再次查找另一个5英寸 BoosterPack?

    此致、
    Sunil
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Sunil Swain"]1. 我无法购买适合我的产品的 Kentec QVGA 显示屏 BoosterPack、并将其出售给客户。

    我的朋友-这是一个声明-但没有解释或说明理由。   在这一重点领域中、有些人可能有更多的经验-您做出这样的决定-没有他们的指导-可能不会最符合您的兴趣。

    您是否试图"伪装"您打算制作的内容、以便客户"被拖延"到"发现"?   (请注意、你的帮助者不必猜测-消耗时间/精力-我在一段时间内就在飞机上)

    [引用 user="Sunil Swain"]2. 如果将来我想将 BoosterPack 中附带的3.5英寸 LCD 升级到5英寸 LCD、我必须做些什么更改。 我是否必须再次查找另一个5英寸 BoosterPack?

    您是否"锁定在该特定的5英寸显示屏中?"  如果是、为什么会这样呢?   显示屏不断升级和改进-现在决定是否会阻止"更好的选择"的下行蒸汽(更好的显示屏、更低的成本)、那会怎么样?

    至于"你必须作出什么改变"----不是早些时候给出的"逐点"指导----足以开始这一进程?  (我相信-员工相信-是的) 您写了"另一个5" BoosterPack。"   我不认为这家供应商是这么先进的-目前还没有。   (相同(现在)旧 MCU -"升级(声称) Booster Pack "/"(更正确)插件"有何动机?

    ARM MCU -显示及其"婚姻"由许多类似公司实现-有些(已经)提供了卓越的显示-而 ARM MCU 包含功能强大的"图形加速器"、使其比此处的"添加 Ons"(绝不是"增强型")更适应各种更高性能的显示...

    您的"更广泛的网络"(即更广泛的搜索)是否可以同时为我们节省时间/精力?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sunil 和 CB1大家好、

    如 CB1所述、他之前关于如何将显示器连接到 MCU 的指导与任何指导一样好。

    如果您不熟悉 LCD 开发、从 BoosterPack 开始并使用 DK-TM4C129X 提供的 TI 示例、或使用具有 TivaWare 示例"EK-tm4c1294xl-boostxl-kentec-s1"的 Kectec BoosterPack 将是开始学习的好地方。

    我们还有一个图形库文档、您可以在"ocs"文件夹下的 TivaWare "SW-TM4C-GRL-UG-2.1.4.178.pdf"中参考。

    连接5英寸屏幕将是一项重要的工作、不应低估。 CB1还建议、如果您不熟悉此领域、最好查找具有内置 LCD 控制器/图形控制 IC 的屏幕以简化界面过程。

    我也不知道有没有计划制作5英寸 LCD BoosterPack (尽管这并不意味着这是不可能的、因为我不参与任何 BoosterPack 的制作...)

    无论如何、我认为使用 TI 示例或使用包含图形控制器的 LCD 都是您的最佳起点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ralph、

    似乎是、"海报(未制表)的方式"或"高速公路!"

    海报的过去和最近的著作之间存在(几乎) 4个月的"差距"-"现实"往往对"构思/实施不足"的海报计划产生不好的影响... (即使有"帮助者帮助"-特别是"帮助者帮助"!)

    正如美国前国防部长拉姆斯菲尔德所说:“有(两个)“已知的非 knowns”和“未知的非 knowns”——要么是“严重破坏”——海报可能会从我们的建议中获益。 (即仅使用带图形控制器的显示屏!)