This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TI-RTOS-MCU:TI-RTOS MQTT 示例

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/598599/ccs-ti-rtos-mcu-mqtt-for-ti-rtos-fot-example

器件型号:TI-RTOS-MCU
主题中讨论的其他器件:CC3100

工具/软件:Code Composer Studio

我的 MCU 是 TM4C129ekcpd。 我要 MQTT 示例,您能给我 一个链接吗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您有任何疑问、请告诉我。

    VR
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您已到达的 NEAT -是否仍在挂起"请求链接"至可能的 MQTT 示例?   (如果不是执行部分 (对他人来说,这是合理的,不是吗?)

    海报的"验证"(通过一个词)几乎满足少数人的要求(可能没有。)    (即确认/验证了哪些内容(如果有)?)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    目前、Tiva 连接 Launchpad 没有 MQTT 示例。 您必须将 MSP430的 CC3100示例移植到 Tiva Launchpad。

    此致、

    Vince Rodriguez
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AHA -就是“医生,可能还有其他人,我”所点的。

    谢谢您-我们有义务为您服务。   理想 情况下、海报中的"验证"会被(您的)更有帮助的写作所取代。   再次感谢