This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Tiva TM4C CMSIS 器件接头

Guru**** 2530240 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/601879/tiva-tm4c-cmsis-device-headers

您好!

我想下载 CMSIS 器件标题、但此页面中的链接   已断开。 有人可以提供帮助?

(链接到此页面  )

谢谢、

Honza

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Jan Juranek">我想下载 CMSIS 器件标题、但此页面中的链接已断开。 回送机器有一个缓存副本 https://web.archive.org/web/20160719023204/http://www.ti.com:80/tool/cmsis_device_headers 、指向仍  处于活动状态的下载 www.ti.com/.../spmc018。 但是 ,spmc018有一个安装程序 exe TI-CMSIS-Devices-8636.exe,它:

    a)尝试在 Windows 10 64位中运行安装程序时崩溃。

    b)打开 TI-CMSIS-Devices-8636.exe 时、带7-Zip 文件仅包含当前过时的 LM3S 和 LM4F 器件的器件文件。

    我不知道 TI 是否有 TM4C CMSIS 器件头文件的官方来源、但我发现 它正在寻找 TM4C1294 CMSIS 头文件 、即 https://github.com/speters/CMSIS/tree/master/Device/TI/TM4C/Include 是 GitHub 上 TM4C 器件的 CMSIS 的非官方版本。

    希望 TI 员工能够说出 现在是否有适用于 TM4C CMSIS 器件头文件的官方来源(上面提到的主题是2014年)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    谢谢你。 我们将看到 TI 员工会告诉我们什么:-)

    另一个问题- Tiva 编程 Chester 使用什么? TivaWareTM    

    我将从 Microchip 16位 MCU 转到 Tiva -我们以"裸机 c 编程风格"对它进行编程(直接写入寄存器、无库),我也想在 Tiva 上执行同样的操作:-)

    谢谢你。

    Honza

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    一定要使用 Tivaware。 否则、您将最终重新创建您使用的器件、可能不太好。 与早期的供应商支持库不同、它的级别高于寄存器、但不会过于抽象、以至于会强加特定的方法或限制您的选项。

    此外、如果使用 Tivaware、您将获得更好的支持。

    Robert

    顺便说一下、TI 没有表现出生产 CMSIS 接头的倾向、尽管此主题经常出现
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    www.ti.com/.../spmc018 CMSIS 器件报头下载也可用于 WIN 10。
    您需要右键单击安装文件并选择属性、然后选择兼容性选项卡
    选中"run this program in compatibility mode for (在兼容模式下运行此程序)"框并选择"win 8 (也应适用于 win 10)"
    单击确定并安装。