This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:低功耗模式下的进入条件和系统模块全局低功耗请求

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/605269/tms570lc4357-entry-condition-in-low-power-mode-and-system-module-global-low-power-request

器件型号:TMS570LC4357


您好!


我想对低功耗模式做一些澄清。 事实上,进入条件并不十分明确。 SPNU563 (第2.4.3.1节)给出了进入低功耗模式的顺序、但第4步似乎是可选的。


我从 TRM 中了解到、在 CDDIS 寄存器位0被置位的情况下、只有等待中断才能触发低功耗模式。 您能确认这一点吗?


我对这一点的担心是、在 TMS570LC4357 RevB 的勘误表中、以低功耗模式停止的 DMA 传输将会出错。 我的问题是、我无法轻松停止系统中的 DMA 传输、因此我希望阻止进入低功耗模式。


此外、我想了解有关系统模块全局低功耗请求的信息。 例如,在 TRM 关于电源管理的 DMA 一章(第20.2.11节)中,有一段说:


"当系统模块发出全局低功耗请求时、一旦达到仲裁边界、DMA 将立即以确认的方式响应系统文件"

全局低功耗请求(以及确认方式)如何工作? 是否仅限于时钟门控?


谢谢你。


Antoine

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Antoine、您好!

    我很抱歉耽误你的答复。 我明天会为您进行检查。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 QJ、

    您对此有什么新闻吗?

    谢谢、此致、
    Antoine
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您对此有什么新闻吗?

    谢谢、此致、
    Antoine