This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM48L952:EMIF 写入&放大器;MPU (勘误表 EMIF#4)&放大器;SafeRTOS 任务上下文切换

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/606283/rm48l952-emif-write-mpu-errata-emif-4-safertos-task-context-switch

器件型号:RM48L952
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

您好!

有关 EMIF 4的问题以及是否通过 DMA 执行写入

这里提到 EMIF 的 MPU 区域必须存在并且必须与"正常"不同、这一点很清楚
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/hercules/f/312/p/561396/2070063?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=emif%20MPU%20region%20type#2070063

但是、当 OS 被抛出混合物时会发生什么情况、我假设在使用 DMA 的情况下、必须始终定义 MPU 中的 EMIF 区域? 例如、在 SafeRTOS 中、如果/当您将相同的任务特定/可配置区域分配给所有任务时、将使用相同的地址、大小、类型和权限设置(您可以"自由"选择区域、但每个任务必须相同)、则可以执行此操作。

但是、让我们看看 SafeRTOS 在执行上下文切换时的实际作用

      MOV      R7、#0                   /*在重新编程之前使用 R7禁用区域。 *

      LDMIA   R0!、{R4-R6}             /*读取第一组 MPU 寄存器*/
      MOV      R1、#MPU_FIRST_TASK_REGION   /*第一个任务区*/
      MCR      P15、#0、R1、C6、C2、 #0      /*设置地区编号*/
      MCR      P15、#0、R7、C6、C1、 #2      /*编程前禁用区域*/
      MCR      P15、#0、R4、C6、C1、 #0      /*设置基地址*/
      MCR      P15、#0、R5、C6、C1、 #4      /*设置访问权限*/
      MCR      P15、#0、R6、C6、C1、 2 /*      设置大小*/

这是针对所有用户可定义的任务区域执行的。 这实际上与 HalCoGen 在 sys_MPU.asm 中所做的一样、只是由于没有上下文切换、没有禁用该区域...

因此、这会导致执行上下文切换时 DMA 在后台运行、但在 DMA 运行时、有人会禁用 EMIF#4需要的短期区域?

尚未对此进行测试、但我假设使用操作系统(除非应用明确要求、否则无法分配未触及的永久区域)和 EMIF 的 DMA 是不可行的解决方案? 不想开始测试这个、因为应该有一个学术答案(不能从 SAFERTOS 中询问这个问题、因为这个 EMIF#4是 CPU 特有的问题、如果这不是我想的、 然后、我可以向操作系统供应商询问是否有任何可能的方法阻止修改某些区域(当然、可以从上下文切换代码中删除1个区域写入、但也禁止操作源代码)。

xPortMPUConfigureGlobalRegion()看起来也不起作用,因为对于任务,保留了8个可配置区域,+ 1个固定用于任务堆栈=9,左3。 左侧的3是由操作系统确定的固定区域1)整个闪存/使用的应用闪存区域、 2)操作系统代码区域、3)操作系统 RAM 区域。 总共有12个区域、因此没有可用的备用区域、因为该器件仅根据 HalCoGen 提供12个区域?

e2e 中已经有一些有关这方面的主题、但没有直接看到上下文切换相关的潜在问题
e2e.ti.com/.../2070063

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jarkko、

    我认为这个问题是 CPU 特有的问题、与 DMA 无关。 即、DMA 是与 CPU 相同的总线主控。 它们对存储器区域的访问方式对于每个主器件来说都是唯一的、CPU 的 MPU 设置不一定会影响其他总线主器件、例如 DMA。 DMA 有自己的 MPU、但我不相信它有存储器类型的设置、只包括特定存储器区域/地址范围的访问权限。

    正如我所说的那样、我认为情况就是这样、但也会向其他团队成员转发、以验证我的理解。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    如果 DMA 的工作方式与 CPU 的工作方式不同、这听起来很不错、那么我们不会有任何问题。 是否可以获得承诺的验证、以确认这种情况、以便我可以将您的答案标记为已验证?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jarkko、

    在第16.2.14节的 TRM 中详细介绍了 DMA MPU 操作和选项。 MPU 区的主要定义是该范围的地址范围和访问保护机制。 即、只读、只写、读/写或无访问。 最多可定义4个区域。 由于 DMA 将独立于 CPU 运行、因此这里不会产生任何影响。 唯一的影响是当使用 CPU 处理数据时、数据传输到的位置。