This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS570LS20216:FlexRay 协议硬件、用于网络源代码中的13个节点

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS20216, TMS570LS3137, TMS570LS1227

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/603306/ccs-tms570ls20216-flexray-protocol-hardware-for-13-nodes-in-network-source-code

器件型号:TMS570LS20216
主题中讨论的其他器件: TMS570LS3137TMS570LS1227

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我们想参考 FlexRay 模块培训(SPRT718/PDF)第6页、了解  网络中的 FlexRay 协议硬件13个节点  

www.ti.com/.../sprt718.pdf

想了解哪里可以下载演示代码以供参考。

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andy:

    我有演示代码。 您的应用中有多少个节点? 请给我发送您的电子邮件、我将通过电子邮件向您发送。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 QJ、

       我们需要测试8个节点, 我的电子邮件是:Andy.Cheng@arrowasia.com

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    代码已发送至您的电子邮件。 节点数是可配置的。 所有节点都有一个项目,但您需要更改 sys_main()中每个节点的节点号(1、2、3...n)。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 QJ、

       感谢您的支持,代码可以在 TMS570LS20216上运行,如果芯片希望更改为 TMS570LS1227和 TMS570LS3137,代码需要修改,或者您可以向我发送其他演示代码。

    此致、

    Andy