This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/TMS570LS3137:TMS570LS3137 FlexRay

Guru**** 2410490 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/606256/compiler-tms570ls3137-tms570ls3137-flexray

器件型号:TMS570LS3137

工具/软件:TI C/C++编译器

大家好、我的 ID1中的 FlexRay 板1跨接、而 ID1中的板2、3接收、但板2 可以接收、 电路板3接收但所有数据都为零,  电路板3的 MBS 寄存器 MLST 位被置位,这意味着消息丢失,但我有与电路板2相同的代码,您能给我一些建议吗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    用户好、

    我将您的帖子转发给我们的 FlexRay 专家、以便他们能够作出响应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    但是,这不是一个响应。节点 A 有31个接收缓冲区,但从总线接收的数据为零(7%,数据变为零,但我的传输不为零),您能给我一些建议吗,我调整我的网络参数,它不起作用,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您能告诉我如何在 nextwork 上配置节点吗?

    节点 A:哪些插槽分配给节点 A? 哪些插槽用于 RX、哪些用于 TX? 什么是有效载荷长度和数据?
    节点 B:哪些插槽分配给节点 B? 哪些插槽用于 RX、哪些用于 TX? 什么是有效载荷长度和数据?
    节点 C:哪些插槽分配给节点 C? 哪些插槽用于 RX、哪些用于 TX? 什么是有效载荷长度和数据?

    您是否为 TX 和 Rx 使用静态时隙? 您的设置中有多少个静态插槽?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    节点 A :TX ID1 RX:ID2~31
    节点 B:Tx ID2,ID15(但当我的标志被置位时它会传输,不是周期数据,用于模拟紧急事件),RX:ID1
    节点 C:TX ID3,ID 16 (但它在我的标志被置位时发送,不是周期数据),RX :ID1
    并具有全部15个节点、所有节点均使用静态插槽、所有节点均具有32个静态插槽、2个动态插槽(不使用)、所有 trampit 均使用单模式(单次触发)。
    plobrem 1被求解,因为我调节插槽(节点 C TX ID16使用周期数据传输,ID3使用模拟紧急事件)
    但节点 A 将接收零(7%),并且我证明传输器发送零(我的数据不是零),我认为它有2个可相互影响的静态时隙,如何使用静态时隙模拟紧急事件(使用单传输模式)