This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294、支持 SNMP、LCD 接口和2个 UART

Guru**** 2585945 points
Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C1294XL, UNIFLASH, SEGGER

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/607374/tm4c1294-with-snmp-support-lcd-interface-and-2-uarts

主题中讨论的其他器件:EK-TM4C1294XLUNIFLASHSEGGER

我很可能会选择 TM4C1294NCPDTI3器件。 不过,我对这方面有一些澄清, 如果你能在这方面提供帮助,我将不胜感激。

LaunchPad 链接显示了三个版本
A. TM4C1294-SENSORHUB-BND
b. EK-TM4C-BLE-BNDL
C. EK-TM4C1294XL
我试图找出这些不同之处、但无法找到。
您能将差异/链接发送给我吗?

2.由于我之前没有使用 TI 控制器进行设计、因此很明显、我必须使用以下开发工具:
a.适用于 TM4x ARM MCU 的 Code Composer Studio (CCS)集成开发环境(IDE)
b.用于 TI 微控制器(MCU)、Sitara 处理器和 SimpleLink 器件的 Uniflash 独立闪存工具

i.根据 TI 网站、CCS V7可在 Windows 操作系统上免费使用、我必须购买许可证。 这种理解是否正确?
二 同样、适用于 TI 微控制器(MCU)的 Uniflash 独立闪存工具免费使用。 是这样吗?

3.在哪里可以获取 TM4C1294NCPDTI3器件的 LWIP 库和 SNMP 示例代码?

4.我要附上 Exar 芯片组为双向接口考虑的电路的方框图
并使用 TI 的 MCU 和 AFE。
TI 应用团队能否提供有关 AFE 和 MCU 与 Exar 芯片连接的原理图方面的帮助。

此致
Sandeep Chawla

e2e.ti.com/.../Exar_5F00_devices_5F00_block_5F00_diagram.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nima、

    参考我在6月27日发送的帖子和附件、如果您能分享帖子最后一点提到的更新和原理图、我将不胜感激。

    或者、您可以告诉我、TI 的应用团队何时会根据我的要求共享原理图。

    此致

    Sandeep Chawla

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sandeep、

    这是我使用的 LaunchPad。

    相关示例可在 TI Resource Explorer 中找到。 这可通过 CCS 和 Web 浏览器获得。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    NIMA、

    感谢您分享详细信息。 我将对此进行检查。

    同时  、AFE 和 MCU 与 Exar 芯片的连接原理图是否有任何更新。 我已附上 Exar 芯片组所考虑的双向接口电路的方框图
    并使用 TI 的 MCU 和 AFE。
    我请求您让 TI 应用团队在 AFE 和 MCU 与 Exar 芯片连接的原理图中提供帮助。

    此致

    Sandeep

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sandeep、

    我的团队和我都是 MSP430专家。 您现在已经为您的系统选择了正确的部件。 这是一个 Tiva 部件(而不是 MSP430)。 您需要在他们的论坛上发帖以获得进一步的技术支持。 我可以为您发布该主题、您也可以使用您选择的标题和描述发布该主题。

    请告诉我是否有任何帮助。

    NIMA Eskandari  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nima、

    如果您能将该主题发布到正确的小组、以便我可以从那里跟进、我将不胜感激。

    此致

    Sandeep Chawla

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nima、

    如果您能将该主题发布到正确的小组、以便我可以从那里跟进、我将不胜感激。

    此致

    Sandeep Chawla

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Sandeep Chawla]2. 由于我之前没有使用 TI 控制器进行设计、因此很明显、我必须使用以下开发工具:

    实际上并不那么明显。

    [引用用户="Sandeep Chawla]a. 适用于 TM4x ARM MCU 的 Code Composer Studio (CCS)集成开发环境(IDE)[/QUERP]

    这是一个受供应商限制的编译器。 我建议查看 Kield、IAR 和 Rowely

    [引用用户="Sandeep Chawla">b. 用于 TI 微控制器(MCU)、Sitara 处理器和 SimpleLink 器件的 Uniflash 独立闪存工具[/quot]

    同样、检查 Segger 的 J-Link

    Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [报价用户="Sandeep Chawla"] TI 应用团队能否帮助了解 AFE 和 MCU 与 Exar 芯片的连接原理图

    这是一种不同寻常的情况、而且(从不)保证一家供应商将投入大量时间/精力来搜索另一家供应商的器件、然后进行技术审查。    

    [报价用户="Sandeep Chawla"](请访问站点查看此(假定为 Exar)文件)[/quot]

    什么网站?   您的指示已在您的初始帖子(到达此处)中提供-未引用此类"网站"。

    自您首次发布以来已过了将近两周-如果您的 Exar 请求没有得到回复、是否会提出以下建议?

    • 关键问题替换您(过于宽泛)的原理图请求-解决您可能遇到的主要连接问题/问题。
    • 与 Exar 相似-我再次提出关键问题-而不是寻求"完整原理图"。
    • 如果您坚持、"原理图&只有一个原理图才能实现"-至少-启动"原理图"流程!    展示一些东西-然后请供应商"标记"。

    公司/我已经注意到-如果您能有效地"提出您的理由"-供应商公司更有可能"多走一英里!"    然而-这里似乎很少"出售"您的请求...   

    您对"TI 团队合作"的演讲、"如何及为什么" & Exar (在这个特定设计中)非常有意义"-增加了可能性(即鼓励很大)、提供了一个有利的响应!