This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:nERROR 引脚复位行为

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/659057/tms570lc4357-nerror-pin-reset-behaviour

器件型号:TMS570LC4357

您好!

我发现 nERROR 引脚复位行为和文档之间存在一些不一致之处。 我在论坛 上找到了相关帖子:https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/hercules/f/312/t/636975?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=TMS570LC4357%3A%20Unable%20to%20clear%20nError%20pin%20after%20WarmReset、但该帖子看起来是"锁定"的、此帖子中提出的问题没有答案。

您对该主题有什么新闻吗?

此致、

盖尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gael、

    很抱歉、这一个问题出现了裂缝。 我们将需要在此帖子下继续讨论、因为我无法解锁其他线程、因为它们被系统锁定。

    为了便于访问和访问上下文、我将在此处复制原始帖子内容:

    "您好、

    我们观察到 ESM nERROR 引脚在热复位时的未检测行为。

    附加的图上显示了初始条件。

    在目标上执行的代码会生成一个 NMPU - DMA 端口 A MPU 错误 EMS1.69、具体方法是生成一个不正确的 DMA 请求。 ESM1.69按预期触发、 nERROR 引脚和低级中断处理程序根据 ESMIEPCR7和 ESMILSR7寄存器配置相应地被激活。 我们会给处理程序留出一些时间来记录一些工程数据并清除 ESMSR7寄存器。

    从该状态开始、如所附图所述:  

    e2e.ti.com/.../5141.nERROR.pdf

    (a)一旦 RTCR 达到零、请求 nERROR 引脚复位的操作将立即成功。

    但在热复位之后(b)

    (C)请求 nERROR 引脚复位无效

    (D)成功强制 nERROR (虽然我们预计会拒绝请求、因为 nERROR 引脚已处于活动状态、如 TRM§16.2.3-1所述'如果在功能模式中已经检测到故障、则 ESM 模块无法切换到错误强制模式。 切换到错误强制模式的应用程序命令将被忽略'

    (e)从这种接受的强制模式中、请求切换回正常模式实际上会清除 nERROR 引脚、尽管没有发送实际复位请求;因此原始错误上下文会丢失。

    (f)从接受的强制模式中、请求 nERROR 引脚复位被接受、但在 ESMEKR 中状态保持在复位请求模式、而根据 TRM§16.2 "(一旦 ERROR 引脚输出低电平、 需要一个上电复位或者向 ESMEKR 写入0x5来将 ESM ERROR 引脚释放回正常状态)"、并且只有当 CPU 通过在 ESMEKR 中写入0x0来实际请求时、才会进入正常模式。

    您能不能帮助理解为什么(c)不足以在热复位后复位 nERROR 引脚?

    请您澄清一下过渡时期(d)、(e)和(f) TRM 中的差异与我们的理解。

    问题是完全确定的。"

    为了更深入地探讨这一点、我需要在工作台上的测试案例中重新创建场景。 如果您已经有了一个简单的项目来演示您可以提供的上述行为、它可以帮助您更快地获得解释。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Chuck、

    谢谢你。 遗憾的是、我无法为您提供示例项目、因为我的实验仅通过调试器(WinIdea)直接修改寄存器来执行。 我注意到弗朗克·瓦特尔在其最初的文章中所记录的行为完全相同。

    我跳过你可以给它带来光!

    此致、

    盖尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Chuck、
    有关此主题的任何新闻?
    谢谢、
    盖尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,盖尔
    这是一个旧的帖子-我看到我们无法就此提供进一步的指导。 此问题是否仍然存在?
    此致
    Mukul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、这是一篇老文章、是的、这对我来说仍然是一个问题。 我需要您确认问题并在下一版 TRM 中更新文档。

    谢谢你

    盖尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gael、

    当 nERROR 发生时、器件在 nERROR 被清除前被系统复位、复位后向 ESMEKR 写入0x5将不能清除 nERROR。

    如果发生系统复位、ESM 状态机也会复位。 它失去了刚才发生错误事件的事实。 因此、如果您现在尝试通过写入0x5来重置 nERROR 引脚、它将不起作用。 清除 nERROR 引脚的方法是通过上电复位或通过将0xA 写入 ESMEKR 寄存器、后跟任何非0xA 值来复位 nERROR 引脚、从而将 nERROR 引脚置于诊断模式。

    我们已将其添加到最新的勘误表中。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 QJ、

    感谢您提供信息。 我认为此勘误表可以解释原始帖子中标识为"c"的问题。
    您是否调查过原始帖子中描述的其他问题?
    谢谢
    盖尔