This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:HET IDE 安装问题

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/655853/tms570lc4357-het-ide-installation-problem

器件型号:TMS570LC4357

您好!

安装 HET IDE v03.05.01时遇到问题。 当我尝试启动时,我收到一条错误消息,告诉我找不到 syncadlauncher.dll。


在 syncad 安装过程中,我在安装 unwise.exe 时遇到错误,但我认为这只会影响卸载过程。 SynCAD 安装结束时出现错误消息:"Error installing SynaptiCAD。 必须安装 Synapticad 才能使用 HET IDE。"

但是,syncd 似乎正在工作, 并且 C:\SynaptiCAD\bin\Win32中存在 syncadlauncher.dll。
是否有方法告诉 HET IDE 在哪里可以找到 syncadlauncher.dll?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Katharina、您好!

    很抱歉您遇到的问题。 我不知道这是一个已知问题还是特定于您的安装的问题。

    我将把您的帖子转发给一位前团队成员、该成员在 HET IDE 方面具有丰富的经验、并查看他们是否对此有任何建议。

    同时、您能否提供有关您要在其上安装软件的系统的信息? 即、您安装的是什么操作系统和操作系统版本?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我正在使用 Windows 7 64位。

    同时、我发现我可以以管理员身份启动 HET IDE (在启动时收到"找不到项目启动文件"错误消息、但 HET IDE 正在运行)。  

    此致、Katharina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Katharina、您好!

    很高兴知道它正在工作。 如果问题再次出现、请告知我们。 现在我将关闭此主题、稍后我们可以在新帖子中处理任何新问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我遇到了完全相同的问题、DLL 文件位于上面提到的位置、但 HET.exe 说它找不到它。 我尝试以管理员身份运行、但似乎没有帮助。