This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM48L952:MibSPI 内部微通信同步

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/659609/rm48l952-mibspi-inter-micro-communication-synchronization

器件型号:RM48L952

您好!

我正在使用我们在两个 RM48之间实现的通信总线。

Micro X 是主器件、并将数据发送到微型 Y、后者是从器件、使用 MibSPI、其布局与应用手册 SPNA231 (在 Hercules 上使用 MibSPIP 模块的高速串行总线)中所示的布局非常相似:

  • x 用于通信 MibSPI1、Y 预期数据在 MibSPI3上、通信是单向的。 SOMI 正常工作、但引脚未从 Y 有效连接到 X (我不关心 Y 数据)  
  • ENA 和 CS 可用于 SPI (如 SPNA231)
  • 我在两侧都使用满缓冲大小(128)(在从侧的 SPNA231中、大小不同)
  • 在两端数据传输均由 DMA 管理:X 上的一个控制数据包用于 SRAM>DMA>MIBSPI,Y 上的两个控制数据包用于 MIBSPI>DMA>SRAM (类似于 SPNA231)

它运行良好、但我需要使它在同步方面更可靠:我担心 X 不知道从器件是否处理了接收到的数据。 由于 DMA 的原因、数据在 SRAM 中、但如果从器件不移动 DMA 目标指针或移动数据、主器件可以开始另一个覆盖数据的传输。  

我想我可以使用 ENA 来同步偶数帧传输。 如果在传输后从器件禁用其 MibSPI 传输组、它将起作用。 我尝试通过手动禁用组来执行此操作、它起作用、从器件不移动 ENA、主器件进入 ENA 超时、不会发生数据覆盖。

下面是我的问题、

  • 考虑到我已在传输组配置中设置了"单次传输"、为什么从设备在一次传输后不会自动禁用该组?  
  • 您是否看到同步通信的更好解决方案?  作为我尝试 使用 DMACTRL 位" DMA 通道的自动禁用"的替代方法、在第一次传输后、传输 MibSPI>SRAM 不会发生、但从器件继续提供其 ENA、并且主器件侧不会收到通知。

谢谢!!!

PS:要找到一个有效的解决方案,我需要在这个论坛上了解从 MibSPI 的未记录行为(CS 编码、CSHOLD ...)。 我希望更新正式的 TRM 以包括一个针对从器件 MibSPI 的部分、这些勘误表和缺失 已有多年的历史了、RM48的 TRM 已有4年历史了。 如果我的认证机构知道我的安全关键型应用是利用未记录的功能开发的....

PPS:我真的要感谢您 在这个论坛上提供宝贵和耐心的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Valerio、您好!

    如果您使用的方法与应用手册中描述的方法类似、即在数据块传入时完成 DMA 传输、 单次触发可能无法按预期执行、因为 TG 从未真正填满、因为您将数据传输出的速度几乎与传入的速度一样快。 这实际上是对传入的数据进行双缓冲。

    尝试不以小块传输数据的一些想法是将 TG 设置为一次性模式、并在填满时触发中断、处理来自 TG 的数据、将结果存储在 RAM 中、 然后仅在处理数据后重新启用 TG。 这可能会降低一些效率、但允许您一次性继续使用 TG 并避免使用 DMA。

    第二个选项是继续原样、但不允许 MibSPI 逻辑控制 Nena 引脚、而是将其设置为 GIO 并手动保持主器件、直到通过手动将 Nena 引脚作为 GPIO 进行处理。

    第三种选择是在从设备中使用 TG 完全放弃。 即、将其设置为一次接收一个字节的标准 SPI。 然后、接收到的每个字节将被传输到 RAM 缓冲区、并且、当满时、在触发 SPI Rx 缓冲区中下一个接收到的数据字节的下一个 DMA 传输之前、开始处理。 保持对 Rx 缓冲器的读取将导致 ENA 保持主器件、直到从器件能够读取接收到的字节。

    最后一个选项是为接收到的数据创建另一个缓冲区。 即、有一个缓冲器1和一个缓冲器2。 当缓冲区1被处理时、缓冲区2可被填满、反之亦然。 这将需要在完全接收每个缓冲区后重新配置 DMA 传输。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗯,似乎我有很多尝试来执行;-)
    我将返回我的结果。

    谢谢 Chuck!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.“如果您使用类似的方法”

    是的、双 DMA 传输的方法类似、但我有一个由128个缓冲区组成的传输组、我通过两个 DMA 传输将数据传输到 SRAM、每个传输应用于64个缓冲区。

    2.“由于 TG 永远不会被填满,单次击球可能不会按预期表现”

    这似乎不是真的。 我尝试完全禁用 DMA 传输、但 TG 无论如何也不会被禁用。 我看到128个 MibSPI 缓冲器中填充了主器件的新数据(覆盖旧数据)、但 TG 仍处于活动状态。 实际上、如果我再次从主器件发送数据、我会在从器件缓冲区中再次找到新数据。 我无法以任何方式自动禁用从器件侧的 TG。 我缺少什么?

     3、您的想法1 (避免使用 DMA 并使用 CPU 从 MibSPI 缓冲器传输数据、在数据处理后重新启用 TG)

    同时放弃 DMA (这是我想避免的事情),因为第2点的问题,它目前对我不起作用

     4.您的想法2 (Nena 引脚设置为 GIO)

    如果我理解得好,这似乎不符合我的需要。 如果我手动使能传输、我无法保证从器件的速度足够快、可以手动禁用 ENA 并避免第二次传输。

    无论如何、这会打开另一个奇怪的现象:如果在从器件侧 ENA 被设定为 GIO 并且 DMA 传输被启用、一个或两个数据字将丢失。 从机接收到的是前64个缓冲区、这些缓冲区触发了第一个 DMA 块传输、之后第二个或第三个数据从未接收到、这样、64个缓冲区中的第二个块永远不会被填满、结果是从机被去同步。 如果 MibSPI 在 DMA 传输下、似乎在某种程度上忙线并丢失传入的数据。 如果我将 ENA 设置为功能或禁用 DMA 传输、则不会发生这种情况。 您能找到原因吗?

    5.您的想法3 (放弃使用 TG,将其设置为标准 SPI)

    这似乎是一个选项、但我想利用 MibSPI 缓冲器提供的大量放松时间要求。

    6.您的最终选择(创建另一个缓冲区)

    如果我理解正确的话,这就是我目前所做的事情。 我有64个缓冲区可触发 DMA 传输、另有64个缓冲区可触发另一个 DMA 传输。 但这也不能保证与主器件同步。

    因此、如果您对第2点有任何建议、我想再试一次、否则、我将选择另一种遵循您的想法的方法、很遗憾、我放弃了一些 MibSPI 功能。

    感谢您的关注、

    Valerio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Valerio、您好!

    您是否能够解决此问题或是否仍存在持续存在的问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Chuck、
    不幸的是,这不是我想要的方式。 由于没有来自 TI 的答案、并且缺少有关 MibSPI 主题的 TRM 文档、因此我将尝试另一种方法。

    我的解决方案与 https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/hercules/f/312/p/158061/1978463中描述的解决方案类似

    我使用 DMA 链获取循环缓冲器:一个 DMA 通道传输数据、另一个(链中)将计数器传输到变量中。 读取该变量、我知道 DMA 已传输的帧数。

    这是可行的、但我不喜欢:

    • 没有任何内容会自动停止传输、可能会溢出覆盖旧数据的缓冲区。 正如您在我之前的帖子中看到的、这是我尝试通过 MibSPI (OneShot tranfer + ENA)管理的内容
    • 虽然论坛上的其他人使用了这种方法、但在我看来、这似乎是一个没有记录的黑客

    因此、目前我想我将采用这种方法来管理所有数据流上的缓冲区溢出。 这由 MibSPI 缓冲器和 DMA 循环缓冲器延迟、但仍然可以。

    Valerio