This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/RM57L843:LIN 数据格式

Guru**** 2552220 points
Other Parts Discussed in Thread: RM57L843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/658620/ccs-rm57l843-lin-data-format

器件型号:RM57L843

工具/软件:Code Composer Studio

我之前使用的是 HALConGen、我对 LIN 模块进行了以下配置:

但在我的项目中、我不需要同步字段、是否有方法禁用它?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LIN 配置如下:

    我需要这个帧结构:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    LIN 总线是一个带有一个单主器件和一个或多个从器件的轮询总线。 主器件包含一个主任务和一个从任务。 每个从器件只包含一个从器件任务。 LIN 总线上的通信完全由主器件中的主器件任务控制。 LIN 总线上的基本传输单元是帧、它被分成一个标头和一个响应。 报头始终由主节点传输、并由三个不同的字段组成:中断、同步(SYNC)和标识符(ID)。 响应由从任务传输、可以驻留在主节点或从节点中、由数据有效载荷和校验和组成。

    中断字段用于标识帧的开始以及从节点用于时钟同步的同步字段。 这些是协议所要求的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    大家都说过、我已经读了很多关于 LIN 总线的内容。
    但是、在我的情况下、我有一个使用不同帧的器件、而没有同步字段。 我无法更改设备配置。
    我的问题:我可以禁用 RM57L843中的 SYNC 字段吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您不能禁用同步字段。 LIN 协议需要 SYNC 域。