This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM48L952:HET 输入捕捉

Guru**** 2576845 points
Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/658295/rm48l952-het-input-capture

器件型号:RM48L952
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

您好!

是否可以在不使用 HR 共享设置的情况下测量多个 HET 引脚上的频率?

我想测量 HET1引脚14、15、16、21和22上的频率(由现有硬件设计固定)。 但是、使用 HALCoGen 工具、我只能测量 HR 共享对中两个引脚之一的频率。 例如、我可以测量 HET1引脚14或引脚15上的频率、具体取决于我如何设置相应的 HR 共享位、但不能同时测量这两者。

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、

    我要向 QJ 转接、他应该能够更好地解释如何做到这一点。 HalCoGen NHET 程序是有限的、因为它们被设计成提供一个非常有针对性的功能。 我相信您可以编写自己的 NHET 程序、以便在没有 HR 共享功能的情况下进行输入捕获、但我没有这方面的详细信息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、

    如果在 PCNT 指令中禁用 HR 模式(hr_LR)、则可以在引脚14和引脚15上捕获脉冲。