This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL2-570LC43:与 Hercules 处理器和 WL18XXCOM82SDMMC (WiLink Wifi)连接

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL2-570LC43, WL1837MOD, WL18XXCOM82SDMMC, TMDX570LC43HDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/658328/launchxl2-570lc43-connectivity-with-the-hercules-processor-and-wl18xxcom82sdmmc-wilink-wifi

器件型号:LAUNCHXL2-570LC43
主题中讨论的其他器件:WL1837MODDM388WL18XXCOM82SDMMCTMDX570LC43HDK

您好!

我需要至少60 Mbps 的传输速率才能通过 WiFi 发送2个摄像头的 HD 视频馈送、我希望查看这款高功率 Wifi 芯片是否可以连接到 LaunchXL2-570LC43 Hercules 芯片。 如果不是、我的其他选项是什么!

最棒的

Matt  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Matt、

    您希望连接哪种 Wifi 芯片?它使用什么 IP 连接到主机器件? 请记住、数据量也可能影响执行任务的能力、因为一旦从输入器件中捕获到数据、器件内的数据移动通常需要进行大量处理。 另请注意、器件只有512K 的 SRAM 用于缓冲和数据包处理。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的

    我们连接的 WiFi 芯片是 WL1837MOD、从 Hercules 到 WiFi 芯片的 IP 将通过 UART 完成。 我们计划使用 TCP 协议将 WiFi 信号发送到电话或路由器等设备。 您是对的、我们很可能需要具有 HD 视频处理功能的额外 SRAM。 将 Hercules 评估板连接到 WL1837MOD 评估板的最佳方式是什么?

    此外、我们正在添加 DM388来处理摄像头、不确定 DM388是否可以使用片外 RAM 完成所有任务、或者我们是否需要 Hercules 来促进 WiFi 芯片、摄像头和 DM388之间的连接?


    最棒的
    哑光白色
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Matt、

    此应用是否需要功能安全等级或汽车温度等级? 尽管我很高兴您对 Hercules 感兴趣、但 TI 可能有更适合您使用 Hercules 的器件。 如果没有安全要求或汽车温度等级、请告诉我、我可以直接帮助您找到一款功能更强大的视频处理器件。 (请注意、我并不是说 Hercules 器件不能执行此操作、但会有风险、因为它没有针对该类型的操作进行优化)。

    关于 Hercules 板和 WL1837MOD EVM 之间的接线、WL18XXCOM82SDMMC EVM 似乎设计为直接插入 SD 卡插槽。 如果是这种情况、您可以轻松地将其连接到 TMDX570LC43HDK 评估/开发套件。 作为替代方案、您可以继续使用最初由您记下的价格低廉的 LAUNCHXL2-570LC43 Launchpad、并使用蓝线或自定义板连接到 Booster Pack 连接器、上面有 SD 卡。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 :  

    它将需要满足汽车级温度要求、因为它将被放置在极端高温环境下的汽车仪表板中。 我订购 了 TMDSCSK388-CSKCC-BNDL 来处理视频处理。 如果您有其他建议、请告诉我。 我基本上需要 Hercules 获取传感器数据、并将经过处理的视频通过它发送到细胞芯片、将其发送到云。

    我不相信 DM388 (TMDSCSK388-CSKCC-BNDL)可以处理视频和传感器到芯片。 如果我错了、请告诉我。  

    最棒的

    Matt  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Matthew、

    我对 DM388或视频处理没有任何经验、因此我无法保证它能满足您的需求。 我确实看到它的温度范围是-40至95C、远低于汽车温度等级、但对于通常只需要85°C 的驾驶室应用而言、这也许是可以的

    无论如何、如果没有其他积分、请标记已应答的线程、以便关闭。 如果稍后出现其他问题、您可以随时开始新的主题。