This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:SYS/L2FMC/DMA 寄存器软错误

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/659404/tms570lc4357-sys-l2fmc-dma-register-soft-error

器件型号:TMS570LC4357

您好!

我正在研究一些有关这些错误的特定信息、这些错误报告给 ESM 为组1错误:

  • DMA -寄存器软错误(组1通道88)
  • L2FMC -寄存器软错误(组1通道89)
  • SYS -寄存器软错误 (组1通道90)

我唯一能够找到的文档是 DMA 安全手册中的"5.21.11检测关键寄存器上的软错误"章节。 在"主要嵌入式闪存"和"系统模块"的章节中、我很惊讶地看到了类似的监控。

1) 1)您是否有关于这些诊断的更多信息?

2) 2)为了进行安全分析、我们需要明确地知道该机制涵盖了哪些寄存器(对于 SYS、DMA 和 L2FMC)。 列表是否记录在某个位置? 如果没有、您能否提供此信息?

3) 3)在 TMS570LC4357数据表的表6-46中、"寄存器软错误"列在" SYSESR 寄存器中反映的错误"部分下、但相应的信息未记录在 TMS570LC4357 TRM 的第2.5.1.46章中。 此位是否存在?

此致、

盖尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gael、

    同样、由于我没有低级细节、因此我必须就此咨询我们的设计专家。 我很快会回来的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Chuck、
    有关此主题的任何新闻?
    谢谢、
    盖尔