This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/RM57L843:具有16位 EMIF 异步接口的32位数据

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/659215/ccs-rm57l843-32bit-data-with-a-16bit-emif-async-interface

器件型号:RM57L843

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我有一个16位 EMIF 异步接口、但我想用一个地址传输一个32位数据。 我想用 Ba1信号对32位数据进行高字和低字分频、但我找不到关于这种情况的任何信息。 这是可行的吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Marcel、您好!

    EMIF 是并行总线。 它无法在一个地址线上传输16位数据。