This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C129XNCZAD:Uniflash 用户寄存器写入错误

Guru**** 2546590 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, EK-TM4C1294XL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/656492/tm4c129xnczad-uniflash-user-register-write-error

器件型号:TM4C129XNCZAD
主题中讨论的其他器件:UNIFLASHEK-TM4C1294XL

在 UniFlash 中、用户寄存器0和1的字段都对用户寄存器1进行编程。 MAC 地址字段可以对整个内容进行编程、如果 MAC 地址易于重新编程、这将是一个很好的变通办法。 我知道擦除 Mac 地址的唯一方法是使用 dbgjtag:

/ti/ccsv7/ccs_base/common/uscif/dbgjtag.exe -f @xds100v2 -Y unlock、mode=Tiva

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Peter、

    我发现的行为比您描述的更糟糕、正如我尝试使用4.2.0版的 Uniflash 在 EK-TM4C1294XL LaunchPad 上重新创建问题时所说的那样。 我甚至无法将正确的值写入寄存器1。 您是否观察到相同的情况?

    无论如何、我都必须联系 Uniflash 团队、看看那里发生了什么。

    同时、我测试了 LM 闪存编程器、这对我来说很好、所以看看这在过渡期间是否对您有用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的讲解。

    我认为这是一种只能写入1到0的存储器类型、这对我来说很有用。 在用户寄存器1中、我可以从0xff 转至0x55、但不能返回到0xff。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    我们已确认该问题在 Uniflash 一侧、因此我们将对其进行研究并在将来的版本中得到解决。 但不确定何时会出现这种情况(告知太早)。 同时、LM 闪存编程器在需要时仍然是很可靠的旧程序。 感谢您的报告、如果您没有...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    已提交错误编号 CCBT-2207。 在大约1小时内、您可以在下面我的签名中的链接 SDOWP 中查看其状态。

    给您带来的不便、我深表歉意、
    拉斐尔