This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/SW-EK-TM4C1294XL:Win10和 USB3端口上的 Windows USB Composite 驱动程序问题

Guru**** 2586055 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/659703/tina-spice-sw-ek-tm4c1294xl-windows-usb-composite-driver-issue-on-win10-and-usb3-port

器件型号:SW-EK-TM4C1294XL
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!

我将使用笔记本电脑 Win10和 USB3端口在 TM4C1294XL LauchPad 板上测试 USB_dev_cserial 示例。  

我遇到了一个问题、即设备管理器上未显示 USB 复合设备。 我尝试使用 TivaWare C 系列2.1.3.156附带的 Windows 软件包更新驱动程序。 但运气不好。 我的笔记本电脑运行 Win10、它只有 USB3端口。 我在 Win7上尝试了相同的示例代码、该代码有效。

有人可以对此提供帮助吗?  

下面是设备管理器的屏幕截图:

谢谢、

Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jeff、

    由于 Windows 10枚举 USB Composite 设备的方式发生了变化、TivaWare USB Composite 示例当前无法在 Windows 10中正常工作。 解决此问题已列入我们的待办事项列表、但到目前为止仍是一个未决问题。

    根据我所做的研究、我怀疑问题的根本原因是、这些描述符被发送到 Windows 10、专门用于 USB 复合示例。

    有一位客户成功地解决了问题、但事实证明、这对所有用户来说并不可靠。 不过、您可能希望尝试一下、以防万一。 描述该变通办法的文章是: e2e.ti.com/.../2268171
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ralph、

    我已经尝试过您在链接中发布的解决方案、但不幸运。
    我使用补丁更新了 Windows 驱动程序、并替换了您建议的 c 文件。 USB 复合设备仍有警告。
    我是一名硬件人员。 对我来说、深入了解 Windows USB 驱动程序有点困难。 因此、我将等待 TI 提供完整的解决方案。 有一点奇怪的是 Stellaris 虚拟串行端口不会出现任何问题。
    Jeff