This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS1114:请提供一些有关移植 SPNA186引导加载程序 PC 端代码的建议。

Guru**** 2941480 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/660218/tms570ls1114-please-give-me-some-advice-about-transplant-the-spna186-bootloader-pc-side-code

器件型号:TMS570LS1114

尊敬的专家

   在基于 VS2010环境开发引导加载程序 PC 时、我仍然遇到问题。

我从 spna186移植代码。 如果没有 NI 适配器、我必须将代码移植到另一个适配器。

当我的程序运行时传递 get_Binary (filename)、我观察值为0。   

所有可变代码看起来都是示例代码。请给我一些移植代码的建议。

此致

秋奇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    基于   VS 2010的 C++项目

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、邱奇、

    鉴于这是在应用程序的 PC 端、并且您使用的是另一种工具、我不知道这是否是我们可以支持的工具、但我将向我们的引导加载程序专家和应用手册的作者转发。 也许他可以提供一些建议。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、邱志、

    请确保您的映像文件是原始二进制文件。 您可以从 CCS7生成二进制文件。

    在 CCS 编译选项中添加编译后处理命令:

    "${CCS_INSTALL_ROOT}/utils/tiobj2bin/tiobj2bin ""${BuildArtiftFileName}""${BuildArtifactFileBaseName}.bin""${CG_TOOL_ROOT}/bin/armofd ""${CG_TOOL_ROOT}/bin/armhex ""${CCS_INSTALL_ROOT}/utils/tiobj2bin/mkhex4bin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chuck
    现在,由于缺少 C++知识,我成功调试了超级终端,感谢您的帮助。
    此致
    秋奇
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 QJ Wang
    现在,由于缺少 C++知识,我成功调试了超级终端,感谢您的帮助。
    此致
    秋奇
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、邱奇、

    您的 PC 端软件是否正常工作?