This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS570LC4357:tms570lc43

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/658994/ccs-tms570lc4357-tms570lc43

器件型号:TMS570LC4357
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

首先、我是 CCS 和的新手  

我一直在尝试在 Hercules TM 570 lc43xx 和 Arduino uno 之间实现 CAN 通信。 所以我想发送和接收任何字。  我用来传输消息的软件是 halcogen & code composer studio 7.3.0 (CCS)。   我 在 halcogen 中生成了代码、并在 CCS 中包含了项目名称与 halcogen 中相同的 include 和源代码库。 按照 CAN 教程中的说明更改设置后:Hercules (视频)

链接: https://www.youtube.com/watch?v=TrKQN-sor-s

我在项目源代码库中的 hL_sys_main.c 中签出了用于传输字的代码。我签出了终端设置并更改了它。 但是当我 尝试运行和调试它时...... 它显示我没有包含动态库、也没有指定什么库。 哦、我忘了在代码中不使用任何中断

需要帮助以了解我的错误所在。

感谢你的帮助。

曼迪…  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Mandy、

    我们在 Halcogen 示例中包含了多个 CAN 代码示例。 这些内容作为分步说明包含在帮助主题中、也作为源代码包含在示例目录中。 您是否了解过这些内容、以了解它们是否有帮助?

    另外、哪个文件表示您丢失了? 您能否发布该错误消息的屏幕截图?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我从在 Hercules ARM 安全 MCU 上配置 CAN 节点中获取了消息传输代码。 在 halcogen 中进行更改后、我已将它们包含在同一个文件中。

    它显示加载错误、表示无法在 D > CAN>DCAN。out 文件中找到该文件。。。

    我甚至还禁用了防病毒和防火墙、使其无法运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mandy、

    看起来项目设置不正确、并且您的包含路径不正确。 您能否在项目属性下对包含路径进行屏幕截图?

    此外、本应用手册可能会有所帮助-> 如何为 CCS 创建基于 HALCoGen 的项目(修订版 B)