This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:从 ICEPICK 中读取 ESM 报告、因为 nERROR 被激活并且 MCU 不能被闪存

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357, TPS65381A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/660336/tms570lc4357-read-esm-report-from-icepick-since-nerror-is-activated-and-mcu-can-not-be-flashed

器件型号:TMS570LC4357
主题中讨论的其他器件: TPS65381A-Q1

大家好、

我最近使用 TMS570LC4357组装了自己的电路板、现在我知道我犯了一些错误(写在下面) 、而且电路板无法正常工作。 对于接下来的电路板、我希望确保所有布局设计错误都消失了、但为此、我想知道 ESM 报告了什么错误。

我注意到的原理图/布局错误包括:

VCCP 根本不加电、应该由1.2V 供电

VCCF 由1.2供电、应由3.3V 供电

我可以访问 icepick TAP、但没有进一步的 TAP (也没有 DAP)、是否有办法访问其他 TAP 或访问 ESM 寄存器来知道报告了什么错误?

我使用 TPS65381A-Q1为 MCU 供电

大家好

Antonio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    布局错误包括:
    VCCP ->连接到1.2V 应该是3.3
    CPLL ->完全未连接、应为1.2
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Antonio、

    很遗憾听到您的问题。 遗憾的是、DAP 是 CPU 和 AXI 总线的接口、用于访问外设寄存器。 如果无法连接到 DAP、则无法访问任何器件寄存器。

    您可能还需要确认您是否看到晶体振荡、以及您是否具有正确的电压。 如果不是、该错误可能像 OSC_FAIL 那样简单、但也可能与以下方面相关:从 OTP 加载 efuse 信息、器件配置、由供电不足的闪存引起的双位错误或与不正确的电源电压相关的任何数量问题。 最好的办法是查看是否有方法可以使用蓝色电线/电线跳线进行校正、并切割走线、然后查看是否可以访问 DAP。

    您无法访问 DAP 这一事实让我感到担忧、因为我不能想到您无法给出所述错误的任何原因。 不正确的电源可能会导致绕过保护二极管、并影响整个1.2V 电压轨和3.3V 电压轨。