This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TM4C123GH6PM:LaunchPad+对速度的需求(ADC)

Guru**** 2584835 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C1294NCPDT, ADS127L01, TM4C123GH6PM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/660550/ccs-tm4c123gh6pm-launchpad-need-for-speed-adc

器件型号:TM4C123GH6PM
主题中讨论的其他器件:TM4C1294NCPDTADS127L01

工具/软件:Code Composer Studio

SUP Y'all

我将此 Launchpad 用于混合信号项目。 我遇到了一个问题、即我确实需要高速度和良好的分辨率、以便能够测量250kHz 范围内的活动。 我正在考虑将我的 launchpad 与频率高达~4MHz 的 MCP3911 (www.mouser.com/.../20002286C-1150165.pdf)相结合、但我并不热衷于为此编写自己的 SPI 驱动器。 我想知道社区中是否有任何人拥有用于快速外部 ADC ~+2MHz 的驱动程序代码...

我知道、由于 TI 可能制造了许多符合该规范的 ADC、因此这个问题可能已经解决了。 如果有人能帮我解决问题、我将不胜感激

谢谢、

Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jim、
    我知道 TI ADC 组的一名同事正在与 ADS127L01一起工作。 他的项目使用 TM4C1294NCPDT、而不是 TM4C123GH6PM。 它使用 SSI 和 UDMA。 这可能有帮助吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    (注意: 我非常仔细 地点击了"海报 Jim C 的帖子-不知怎么 说、这个 "无样"论坛的地址是 Bob -不是我的意图...)

    这里的供应商有一个"合理"的完整(外部)"ADC 库存/产品"-但"更专业"-您可以访问"ADI 的站点"-特别是因为他们"吞没"线性技术。

    "钓鱼"在一条小溪中-当"如此多"(高鱼数)时-可能无法确保"最佳、最充分的拍摄体验"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可能需要查看勘误表、或先与经验丰富的 LUMINARY 器件编程人员交流。

    就速度而言、该器件可以执行250kSPS -但请先查看勘误表。

    如果您真的想使用板载 ADC 实现更高的速度、请查看 LPC43xx。 或其他供应商的产品。

    如果您想使用外置 ADC、请进行一些数学运算。 在4MSPS 时、假设每个采样至少需要2个字节、您将讨论64Mhz 的 SPI 时钟。 这超出了大多数经验丰富的嵌入式编程人员(及其布局团队)的能力、尤其是在您想要使用悬空 launchpad 上的电线进行设计时。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您对供应商(相对较慢)的 SPI 时钟速度所强加(尤其是)的"强制限制"的指导、我认为这证明了"恰到好处!"
    另请注意、我们每个人都建议使用"性能更高"的 MCU。   (我的-非 LPC -通过 PM 前往纽约的朋友/同伴-海报...)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bob、

    这肯定是我感兴趣的、我也希望了解我如何拥有该开发板。 请记住、我对这项快速且激情的 ADC 业务比较陌生、因此有几个问题:

    1.您的同事采样速度有多快? 我输入4MHz 是因为我是一个积极的人、但我肯定可以在1MHz 到2MHz 之间消除。

    2.将代码修改为 TM4C123GH6PM 需要什么?

    3.我愿意以贸易方式解决速度问题。 我只需要大约10到12位、但我确实希望至少能够在上面1中提到的范围内进行采样

    谢谢、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [报价用户="James Carucci ">您的同事的采样速度有多快?   我输入4MHz……[/引述]

    难道 "海报·丹尼"的指导对你的愿望"更有"成果"吗?      Danny 提供了"通用解决方案技术"(肯定/始终)、它比"同事道听途说"或"过于频繁"(奇异/绝缘)方法 "更胜一小。

    需要注意的是、4MHz (潜在/理论) ADC 结果将需要64MHz SPI 时钟。   (远远超出 TM4C 范围)   

    按比例缩放...  2MHz 将需要32MHz -您的(进一步降低)目标是1MHz ... 将 SPI 时钟放宽至16MHz。

    您对 MCU SPI 规格的审查 (远未在 MCU 手册中)揭示了其最大值  SPI 时钟...   这也是- Danny 和这位记者都建议" 一款功能更强大(外部 ADC 消除)的 MCU "。