Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS1227, HALCOGEN
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS570LS1227 主题中讨论的其他器件: HALCOGEN
您好!
如上所述、我正在使用 Hercules TMS570LS1227微控制器、并希望使用 eCAP 模块来捕获霍尔效应传感器生成的信号。
我之前使用 了 HALCoGen 中包含的 eCAP etPWM 示例、它成功运行、然后我使用函数发生器生成 PWM、eCAP 模块成功捕获了它。 然而、当我尝试捕捉来自霍尔效应传感器的 PWM 信号时、eCAP 模块无法将其捕捉。
我当前使用的 VCLK4频率为80MHz、没有预分频设置。
HALCoGen 中的示例适用于200KHz 到5MHz 的频率范围。
我需要测量来自霍尔效应传感器且频率范围介于1Hz 和208Hz 之间的较慢信号的频率。 是否有办法设置 eCAP 来测量非常慢的频率?
谢谢、
耶稣加林多