This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM48L952:资质认证和筛查测试信息

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/660132/rm48l952-qualification-and-screening-tests-information

器件型号:RM48L952

大家好、我叫 Gabriel、我在葡萄牙 TEKEVER 工作。  
我们目前正在空间计划项目中使用参考组件。  
鉴于我们的应用性质、我们需要根据标准对每个组件进行认证。
但是、如果您已经对这些组件中的任何组件执行了任何测试、那么了解这些测试将非常有价值且节省时间、例如:
-预处理+ HAST 或 THB  
-C-SAM 检查
-热循环/电击  
-生命之最

测试条件并不重要、因此、如果您已经进行了任何这些测试或其他可能符合任何 MIL-PRF 或 STD 的测试、则在我们的资质审核过程中将会非常有用。

请记住、我们知道您拥有一个专用于航天应用的微控制器系列、然而、这些组件将成为其中一部分的任务将提供受控的温度和辐射环境、从而允许使用商业组件。 此外、我们的项目已经处于非常先进的状态、因此改变这个组件现在将是无法忍受的。

谢谢、致以诚挚的问候。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Gabriel、

    有关 PPAP 相关材料(包括器件资质认证信息)、请联系我们在海外的质量部门。 我将向他们转发、以便他们能够澄清我们可以提供哪些信息(如果有)。 请注意、任何信息只能在 NDA 下共享。

    根据您的应用用例、系统/组件是否需要根据 EASA CM - SWCEH - 001 COTS 组件资格认证证书备忘录进行认证?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Chuck、

    我们的应用不需要此类认证。 但是、我们必须符合 ECSS-Q-ST-60-13C 标准、为此、我们需要制造商提供的有关组件的代表性数据、否则鉴定成本会大幅上升。

    我们在签署 NDA 时没有任何问题、只需让我们知道您需要什么。 负责部门会联系我吗? 或者我应该直接联系他们吗?

    感谢您的支持。

    Gabriel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Gabriel、

    我不熟悉 ECSS-Q-ST-60-13C 要求。 我们拥有质量部门可以提供的标准 PPAP 封装。 它确实需要 NDA、但我目前不知道 NDA 的类型或格式。 当然、我们存档的 SafeTI NDA 不会覆盖这一点。 我将使用 E2E 的消息收发功能向您发送私人消息、以便我们可以离线继续此讨论。

    同时、如果您将此线程标记为已解决、将不胜感激。