This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1231H6PM:生产日期代码和器件版本

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/660134/tm4c1231h6pm-date-codes-and-silicon-revisions

器件型号:TM4C1231H6PM

您好、

 

我们遇到的问题是 TM4C1231H6PMI。

以下是我们在查询设备 ID 时看到的内容:

 

生产日期代码:68AL66W

DID0:0x18050101

DID1:0x1011602c

器件修订版本6

“不合格的工程样片”

 

生产日期代码:68C4DZW

DID0:0x18050102

DID1:0x1011602e

器件修订版本7

"合格生产单位"

 

根据数据表、68表示2016年8月。

 

是否怀疑2个不同的芯片修订版本将具有相同的生产日期代码? 我缺少什么吗?

Calum

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于在同一个月内制造的两个版本、没有任何可疑之处。 第一个器件应标记为 XM4C1231、第二个器件应标记为 TM4C1231。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们是否可以注意到(为了那些使用过/旧器件的用户的利益)、"从未"有任何商业发布的"LM4F 器件。"

    所有此类器件均标有"LX4F"。  

    关于"怀疑"。 "L"是"被"流放"的... 保留了"X"-然后、 将"X 提升"至 "第一个位置"、并在修订的零件标记序列中...

    由于"怀疑"已被引入(以前和其他人)、也许 "XIKE" 会证明 更"可接受"、而"敌人"则是...