This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TM4C129XNCZAD:Tiva 与 Kentec K430WQA-V4-F

Guru**** 2585575 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/660119/ccs-tm4c129xnczad-tiva-with-kentec-k430wqa-v4-f

器件型号:TM4C129XNCZAD
主题中讨论的其他器件:DK-TM4C123G

工具/软件:Code Composer Studio

是否有人将 Tiva 与 Kentec K430WQA-V4-F (480 x RGB x 272点4.3英寸)显示屏配合使用?

您是否知道是否有可用的库?

谢谢、

 弗拉维奥 D

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不知道 TI 有人在使用该显示屏。 TivaWare 随附的图形库(C:\ti\TivaWare_C_Series-2.1.4.178\grlib)可配置为不同大小的显示。 您需要重写驱动程序例程。 示例驱动程序文件为:C:\ti\TivaWare_C_Series-2.1.4.178\examples\boards\dk-tm4c123g\drivers\cfal96x64x16.c
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、Bob、
    您是否知道是否有任何用于为4.3"(480 x RGB x 272点)或5"(800 x RGB x 480点) Kentec Display 开发库的预视觉?

    此致、
    弗拉维奥 D
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    有一篇关于有人使用800 x 480显示屏的较旧文章、但看起来他们没有使用 GRLIB。
    e2e.ti.com/.../2201209