This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SW-EK-TM4C1294XL:用于两个器件的 EPI

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/660052/sw-ek-tm4c1294xl-epi-for-two-devices

器件型号:SW-EK-TM4C1294XL

您好!

我是 EPI 端口的新手、我在 http://www.ti.com/tool/TIDM-TM4C129CAMERA#technicaldocuments 上找到了这个 TI 参考设计、如果 可能的话、现在我想使用 EPI 端口来控制摄像机和 SRAM 或 SDRAM 等存储器。

此致。

Andr é s Felipe Rodríguez í a

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    EPI 总线可通过2个片选功能正常工作。 TivaWare 外设驱动程序库可帮助您快速入门。

    SDRAM 听起来很复杂、因为它需要刷新。

    由于采用了这种架构、SRAM 可能无法满足您的摄像头的速度需求。 请查看数据表中的图32-34。 使用 SRAM 时、可以将时钟设置为60MHz、但大部分时间都不能有效地花费在写入数据上。 您只能使用 SDRAM 进行猝发写入。

    您的示例中的屏幕很小。 所需的数据速率随屏幕尺寸呈指数级增长(对角线测量)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    EPI 可以同时控制这两者、但不能同时控制。 30 FPS QVGA 所需的吞吐量不允许在连续捕获视频时切换 EPI 配置。