This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:ESP8266与 tm4c1294兼容

Guru**** 2583415 points
Other Parts Discussed in Thread: ENERGIA, CC3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/658990/tm4c1294ncpdt-esp8266-compatibility-with-tm4c1294

器件型号:TM4C1294NCPDT
Thread 中讨论的其他器件:EnergiaCC3100

我想知道 wifi 模块 ESP8266是否与我的 ARM cortex M4 tm4c1294 launchpad 兼容。(我正在使用 Energia IDE)

如果是、在 Energia 中使用它所需的库是什么?

如果没有、我们是否可以通过其他方式将电路板连接到 WiFi?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ragini、
    我不熟悉 ESP8266。 ESP8266可用作独立应用、也可用作外部主机 MCU 的从器件。 通信可通过标准 SPI、I2C 或 UART 完成。 尽管如此、没有支持 ESP8266的软件库。

    下面是使用 TM4C129并具有 WiFi (CC3100)引导程序包的 TI 参考设计、演示了通过互联网远程控制 MCU 运行的功能。

    www.ti.com/.../TIDM-TM4C129XWIFI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当我想在其中一个与 TM4C1294一起的项目中使用 ESP8266时、我遇到了同样的问题。 但是、它使用简单的 UART 总线、因此您可以轻松地为其编写库。

    我为 ESP8266库制作了一个简短的示例项目、并将其放在 GitHub 上。 不过、它旨在与 Code Composer Studio 配合使用、但如果适合、请随时使用:)

    https://github.com/vedranMv/tm4c_esp8266

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vedran、
    非常感谢您的努力。 我相信这会让社区中的许多人受益。