This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294KCPDT:这是我使1294独立所需的基本条件吗?

Guru**** 2763455 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/655002/tm4c1294kcpdt-is-this-the-basic-i-need-to-make-1294-stand-alone

器件型号:TM4C1294KCPDT

我需要在使用 TM4C1294的旧记录器设计中添加独立功能、当主电源关闭时、它需要保持 RTC 运行、当主电源重新打开时、它读取 RTC 并继续执行断电前中断的任务

以下添加内容是否足以满足硬件要求? 我只需要添加足够的代码、以便我可以订购原型来处理代码

  1. 向 TM4C1294的 VBAT 引脚添加一个3V 电池  
  2. 为 XOSC0和 XOSC1填充32.768K 晶体和电容器

我该如何处理 Wave 引脚? 仅当检测到外部电源时才接地、否则将其连接到3V 电池?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    针对 WAKE 引脚的建议是一个到 VBAT 的200K 上拉电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我是否可以"喜欢"-尤其是使用 "颜色来"突出"这些关键组件值和位置...

    这一亮点将使许多人免遭"鼠疫-伊斯特"(R9/10)的伪装、因此经常"错过!"   (如此简单的修复-从未实施!)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是 TI 官方参考设计吗? 电池直接连接到电源的情况下?

    很好奇:)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不、电池的充电电路超出了使用此图的讨论范围。 我同意、它不应该显示原始输入电压和电池之间的连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为 Danny 的海报致敬、因为他的观察、"抓住"。

    在基本的"油漆"程序下、"快速/轻松修复"不是可以实现的(即使是)- 而是通过"擦除"输入电压"和 RPU 之间不需要的连接路径?"   (擦除1条垂直线和水平线的"左段"。)

    我们发现、当"未固定"(尤其是"未固定")时、可能会表现 出"不良倾向"发展"自己的生活"!     和(5月) "循环" - 再次出现、"广泛重复!"   (请注意、 "并非所有 "用户 都将 "继续阅读"  、这将使痛苦 (但节省电池/设计)结束!)

    (怀疑您(简单地)从(赦免)"不好的"-源文档"中"剪切/粘贴"...  或者...  应该  已经绘制了一个"两个(独立)输入"开关。)   (防止" 外部电压源与电池"之间的"不需要的直接连接"-目前 显示为...)   

    这种简单 的"绘图校正"带来的好处-操作、 "非常适合您 (和无电用户)!"