This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EK-TM4C1294XL:配置 SDRAM 64Mbit Tiva C

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/659734/ek-tm4c1294xl-configuration-sdram-64mbit-tiva-c

器件型号:EK-TM4C1294XL

你好、

我需要有关 SDRAM 的帮助、我正在使用 IS42S16400B、它是一个64Mbit 的存储器、我尝试了 TivaWare_C_Series-2.1.4.178\examples\peripherals\EPI 文件中的示例 SDRAM.c 、我已经与 AS4C4M16S 进行了比较、看起来非常相似、在此主题 中、https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/tiva_arm/f/908/p/392329/1384966 将其用于他们的项目。 在 TivaWare 示例中、使用以下配置:  

EPIConfigSDRAMSet (EPI0_BASE、(ui32Freq | EPI_SDRAM_FUL_POWER |
EP_SDRAM_SIZE _512Mbit)、468);

EPIAddressMapSet (EPI0_BASE、EPI_ADDR_RAM_SIZE = 256MB | EPI_ADDR_RAM_BASE_6);

您可以看到、我没有更改刷新计数器、因为我使用的时钟速度与示例相同。 此配置对我不起作用、有人成功使用了此 SDRAM 或类似产品。

此致

Andr é s Felipe Rodríguez í a

链接 SDRAM:  

http://www.issiusa.com/pdf/42S16400B.pdf

https://www.alliancememory.com/wp-content/uploads/pdf/dram/64M-AS4C4M16S-FBGA.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    安德烈斯、您好!
    您可能还会发现此帖子对类似的问题和示例也很有帮助。 e2e.ti.com/.../392432
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,查尔斯
    非常感谢您的回答、事实是我遇到了焊接问题、我不得不重新做并顺利工作、但我很感激您的回答、而令人欣慰的是 TM4C129与 IS42S16400B 一起工作、只需将刷新计数器更改为937。

    此致