This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4D/TM4E 器件支持论坛

Guru**** 2582245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/659745/tm4d-tm4e-device-support-forums

我刚刚注意到、没有提供可用于其他 TM4器件的支持论坛、例如 TM4D 和 TM4E 器件。

是否在其他地方覆盖?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Danny:
    将来、请私下给我或任何支持本周 TM4E 问题论坛的人发送邮件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不是"弱"论坛或"论坛"-其他选项... 还是(仅)强制要求"私人消息"?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Charles Tsaa"]
    将来、请私下给我或任何支持本周论坛的 TM4E 问题的人发送邮件。[/QUERP]

    当然可以。