This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1443BOOST:如何写入 XDS110固件

Guru**** 2583615 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1443BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/658879/iwr1443boost-how-to-write-xds110-firmware

器件型号:IWR1443BOOST

你好

我想在 TM4C1294NCPDTI 上写入 XDS110固件。
我尝试按如下方式写入,但无法写入。
请告诉我如何在 IWR1443BOOST 中的 TM4C1294NCPDTI3上编写 XDS110固件。

 1.打开 Windows 命令提示符。

 2.转到目录
  C:\>CD C:\ti\ccsv7\ccs_base\common\uscif\xds110

 3.在命令提示符下执行以下操作。
  C:\ti\ccsv7\ccs_base\common\uscif\xds110>xdsdfu -e

 4.在命令提示符下执行以下操作。
  C:\ti\ccsv7\ccs_base\common\uscif\xds110>xdsdfu -m
 
 5.在命令提示符下执行以下操作。
  C:\ti\ccsv7\ccs_base\common\uscif\xds110>xdsdfu -f firmware.bin -r

Iwao Nouchi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Iwao、

    通常、可以使用您提到的命令对 XDS110器件进行编程-我有与您相同的电路板、并且能够毫无问题地对其进行编程。

    在此过程中是否有任何错误? 如果是、您能否将它们复制到此主题、以便我可以获得有关可能发生的情况的其他信息?

    此致、
    拉斐尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    它通过以下方法操作。

     1.打开 Windows 命令提示符。

     2.转至目录
      C:\> cd c:\ti\ccsv7\ccs_base\common\uscif\xds110

     3.在命令提示符下执行以下操作。
      C:\ti\ccsv7\ccs_base\common\uscif\xds110 > xdsdfu -e

     4.在命令提示符下执行以下操作。
      C:\ti\ccsv7\ccs_base\common\uscif\xds110 >xdsdfu -m

     5.在命令提示符下执行以下操作。
      C:\ti\ccsv7\ccs_base\common\uscif\xds110>xdsdfu -f firmware.bin -r


    但是,xds110不会出现在设备管理器中。

    Iwao Nouchi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Iwao、

    感谢您发送详细信息。

    您正确执行了该过程、但我有一条意见:您是否可以在最后一条命令后尝试拔下并重新插入电路板?

    有时、除非电路板与 USB 端口断开连接、否则 Windows 不会接收更改。

    如果这不起作用-即、控制面板始终显示"Setellaris Device Firmware Upgrade"条目(也称为 DFU)、则表明您的电路板无法正常工作。 我会联系您的经销商、评估可以采取哪些措施来维修或更换电路板(如果在保修期内)

    希望这对您有所帮助、
    拉斐尔