This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:TMS57003137DZWTQQ1擦除时间

Guru**** 2582255 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/659563/tms570ls3137-tms5703137dzwtqq1-erase-time

器件型号:TMS570LS3137

您好、查姆斯、

我对 TMS5703137DZWTQQ1擦除时间有疑问。

我看到了数据表。

我的问题是

这意味着"前25个周期"是什么?

我的理解是  

通常、擦除在前25个周期完成、但如果存在难以充电的位、则最多需要4秒。

对吧?

请告诉我。

此致、

新吉宇田

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Shinji、

    我们为前25个程序提供规范、方便客户使用。 这是因为许多客户需要能够设置和配置他们的生产线以对器件进行编程、并且需要了解如何设置他们的超时和生产线时序。 因此、我们专门对我们的器件进行筛选、以便在交付给客户时满足此规格。

    在产品的整个生命周期或极端温度下、可能会有更困难或降级需要更多时间进行编程的电池、从而导致编程/擦除时间更长。