This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-TM4C129POEAUDIO: TIDM-TM4C129POEAudio as a network PA

Guru**** 2582265 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDM-TM4C129POE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/659381/tidm-tm4c129poeaudio-tidm-tm4c129poeaudio-as-a-network-pa

器件型号:TIDM-TM4C129POEAUDIO

TI 支持和同行设计工程师、

 

我们有一个传统设计、在该设计中、我们已将摩托罗拉68360微处理器上的 PCM 音频数字化、从而与 Xilinx FPGA 进行通信、后者可驱动 PCM 编解码器(TLV320IC1110PBS)。  编解码器连接到模拟电路以驱动语音无线电 PTT 接口(600欧姆)。

 

为了实现链的现代化并在给定距离(100英尺)内传递数字化音频、我们希望将 PCM 音频存储在32位处理器内部闪存中、网络连接到 TM4C129x 并成为公共广播员(PA)。  我们对采用 TIDM-TM4C129POE 音频的参考设计感兴趣、并利用其解码分组音频和转换模拟音频频率信号的功能。 我们可以想象、使用参考设计的一端、我们的处理器能够使用来自另一个 TM4C129x 的音频模拟传输的数据帧、该音频是在中对麦克风进行编码的。  

 

我的主要问题是关于网络上的压缩音频流。  是否有免费提供的兼容版本的 Opus 编解码器、以便我的源处理器可以与网络上的 TM4C129进行通信?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Derek:

    我的理解是、Opus 是一款免专利费的开源编解码器、在 TIDM-TM4C129POEDAUDIO 中实现了该编解码器。 您在寻找兼容版本的原因是什么? 我在这个领域没有足够的知识来建议一个与 Opus 兼容的替代编解码器。