This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/EK-TM4C129EXL:在按下复位按钮或断电后重新启动 TI-RTOS。

Guru**** 2586895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/658840/rtos-ek-tm4c129exl-restart-ti-rtos-after-pressing-reset-button-or-power-off

器件型号:EK-TM4C129EXL

工具/软件:TI-RTOS

您好!

如果我使用闪烁等非 RTOS 示例、我可以通过复位按钮或拔下并重新插入 USB 插头来重新启动处理器。

但是、当我使用 RTOS 示例时、处理器在按下复位按钮或断电后不会重新启动。

如何执行该操作、然后重新启动处理器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果 RTOS 引导模块未正确配置 MOSC,也许可以尝试添加 Tivaware 时钟集函数(main.c )测试。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您尝试了哪个 RTOS 示例?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我尝试使用 TCP 回显示例和 GPIO 中断示例
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我无法复制您的结果。 按下复位按钮后、我运行了 TI-RTOS GPIO 中断示例和处理器。 按住 RESET 按钮时、是否会看到 LED0已关闭? 松开复位按钮后、您是否看到 LED0已打开? 如果释放 RESET 按钮,并且看到 LED0已打开,则表示处理器已运行到 main()。 当 LED0关闭时、这意味着处理器处于复位状态。