This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM48L952:对 RM48x MCU 进行编程

Guru**** 2888960 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSRM48HDK, TMDSEMU110-U

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/659074/rm48l952-programming-the-rm48x-mcu

器件型号:RM48L952
主题中讨论的其他器件:TMDSRM48HDKTMDSEMU110-U

我们正在设计一个上面有 RM48x MCU 的 PCB 板。

在设计过程的这个阶段、我们将研究在我们自己的 PCB 板上对 RM48x 进行编程的选项。 我们使用 RM48x 开发板(即 TMDSRM48HDK)上的 mini-USB 接口开发了软件原型。 我们希望在自己的 PCB 板上执行同样的操作。

但是、我们有一个问题。 RM48x 开发板上有一个 Xylinx CPLD、在使用它之前需要对其进行编程。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/hercules/f/312/t/387789

TI 是否提供对代码进行编程以对 Xylinx CPLD 进行编程的权限?

或者、TI 是否销售此 CPLD 的编程版本?

谢谢、

Neil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Neil、

    除非您认为这是绝对必要的并且/或者您只生产非常少的电路板、否则我强烈建议您只包含一个 JTAG 接头。 这可以防止每个电路板都承受仿真器的成本、并且可以灵活地使用仿真器。 例如、电路板上包含的 XDS100v2仿真器仍受支持、但不建议再使用、因为我们有改进的 XDS110仿真器可供使用。 它在调试和编程方面提供了改进的速度和性能。 该产品可在 TI.com 上的 TMDSEMU110-U 购买 虽然它具有一些我们的 Hercules 产品不支持的较新的高级功能、但它仍然支持使用 TI 14引脚和 ARM 20引脚 JTAG 连接的传统连接。

    考虑到这一点、如果您应该选择继续沿着在 XDS100v2中构建到您的电路板中的路径前进、 我偶然发现了这个 wiki processors.wiki.ti.com/.../XDS100 、其中包含多个不同版本的 XDS100的"如何构建您自己的 WIKI "链接、其中包括支持 Hercules 并包含在 HDK 中的 v2。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Chuck!