请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TM4C123BH6ZRB 你好,香榭丽舍
在数据表的 Tab23-40中、对于所有外皮情况下的最大值为54.9mA。
我想知道每个外设是否有相应的最大电流消耗、以便我们可以估算实际应用所需的最大电流。
我们不确定使用的是所有外设。
此致
Yihe
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好,香榭丽舍
在数据表的 Tab23-40中、对于所有外皮情况下的最大值为54.9mA。
我想知道每个外设是否有相应的最大电流消耗、以便我们可以估算实际应用所需的最大电流。
我们不确定使用的是所有外设。
此致
Yihe
[引用 USER="Yihe"]每个外设的最大电流消耗,以便我们可以估计最大电流需求...
正如 Charles 所说的那样-有一个与系统时钟设置相关的问题-有时也有与"外设模块使用强度"相关的问题。
您注意到"估计"-但根据客户-用户的"特定用例"、您不会注意到"真实世界测量"-凸点(任何)估计?
我们公司有时已经执行了此类测量、尤其是在竞争对手供应商的 ARM MCU 中。
由于 API 的强大功能、此处的 MCU 系列可轻松实现此类测量的"速度、易用性和增强":
与往常一样-此类测量应该发生在多个电路板和/或 MCU 上-而产生的"平均读数"证明了最高的准确度/可信度。 确保在每个/每个此类测试中尽可能保持运行条件一致。 系统时钟频率、电源电压(偶数)温度-应该被监控和保持。
一些外设模块支持不同的频率控制-这些应在"可疑"工作频率下进行测试/测量。 (虽然"纯化员"更喜欢测量@ Fmin & Fmax。)