This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM48L940:关于 RM48L940ZWT 的端子设置。

Guru**** 2905440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/658753/rm48l940-about-terminal-setting-of-rm48l940zwt

器件型号:RM48L940

大家好。

我有疑问。

RM48L940ZWT 的 R9引脚(ETMTRACECLKIN / EXTCLKIN2)具有内部下拉电阻。
如果该引脚未使用、它是否可以打开?

此致、
Maekawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Maekawa-San、您好!

    如果我正确理解了您的问题、您会问、如果不连接到电源轨或 GND、是否可以将其保留为不连接到电路板上。 如果这是正确的假设、答案是肯定的、可以在您的系统设计中保留一个无连接、尽管我建议您仍使用焊盘进行焊接、以便充分利用焊点的机械特性。 即、到 PCB 焊盘的焊点将提高器件对 PCB 的附着力。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Davenport-San、

    感谢您的快速回复。
    我们将向客户提供建议的答案。

    此致、
    Maekawa