This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EK-TM4C123GXL:连接 CC3120BOOST

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3120BOOST, CC3120, CC3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/658231/ek-tm4c123gxl-interfacing-with-cc3120boost

器件型号:EK-TM4C123GXL
主题中讨论的其他器件:CC3120BOOSTCC3120TM4C123CC3100

尊敬的团队:

我最近购买了 CC3120BOOST、并希望将其与我的 TM4C 评估套件连接。 我发现很难找到任何文章来了解如何将 CC3120与 TM4C 相连接。 在哪里可以找到有关将 TM4C 与 CC3120BOOST 相连的示例或文章?

此致
Kutsav Thattai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    有一个采用 CC3100和 TM4C123的 TI 参考设计。 请看一下。 www.ti.com/.../TIDM-TM4C123IOTSTEPPERMOTOR

    据我所知、与 CC3100相比、CC3120器件具有更高的安全性和更低的功耗应用。 如果有任何软件从 CC3100迁移到 CC3120、我建议您访问 SimpleLink 论坛。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    查尔斯

    我查看了论坛、但没有找到太多信息。 如果您可以向我指出任何示例、将会有所帮助。 此外、主机接口上的大多数示例都使用 MSP432、这一点非常奇怪。

    此致
    Kutsav Thattai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Venkata、
    抱歉、除了我提供的 TI 设计(CC3100)之外、我们没有其他示例(适用于 CC3120)。 如果您找到 MSP432的示例、则应该能够进行移植。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Venkata、您好!

    [引用用户="Venkata Sai Kutsav Thattai"]

    此外、主机接口上的大多数示例都使用 MSP432、这一点非常奇怪。

    [/报价]

    这是因为 CC3120和 MSP432都是 TI SimpleLink SDK 平台的一部分、而 TM4C 不是该平台的一部分。 因此、使用 CC3120的示例倾向于选择 SimpleLink 平台中的处理器。