This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:L2RAMW 自动初始化持续时间

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/658576/tms570lc4357-l2ramw-auto-initialization-duration

器件型号:TMS570LC4357

您好!

您能否说明 TMS570LC4357ZWT 的 L2RAMW 自动插入序列的预期最长持续时间。

我在数据表中找到了 PBIST 的持续时间信息、但没有找到自动初始化序列的持续时间信息。

谢谢、

弗朗克。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Frank、

    正确的是、我们未将此信息包含在 TRM 或数据表中。 我曾与我们的一位前设计团队成员讨论过这个问题、他们解释说这个机制将 RAM 分为16个"组"、每个组32KB。 这些"组"会并行初始化64位+ ECC 位。 因此、初始化操作预计需要4096个周期才能完成、不包括软件、CPU 或总线延迟产生的任何开销。

    同样、正如您所指出的、我们不会在文档中的任何位置包含此内容、也不会计划添加此内容。