This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] Sitara MCU EVM 和 LaunchPad 电源要求

Guru**** 2952000 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSCNCD263, TMDS243EVM, LP-AM263, LP-AM243, TUSB320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1183354/faq-sitara-mcu-evm-and-launchpad-power-supply-requirements

主题中讨论的其他器件:TMDSCNCD263、 TMDS243EVM、 LP-AM263、 LP-AM243、 TUSB320

以下常见问题解答适用于 AM243x LaunchPad (LP-AM243)、AM263x LaunchPad (LP-AM263)、AM243x 通用评估模块(TMDS243GPEVM、TMDS243EVM)、AM263x 控制卡(TMDSCNCD263)。  

Sitara MCU 评估模块(EVM)和 LaunchPad (LP)是否有任何电源要求?

建立 Type-C 连接后、EVM/LP 上电序列是什么?

3.  如果在 Type-C 连接后电源正常状态 LED 未亮起、应怎么办?  

EVM/LP 如何处理 Type-C 连接以为电路板供电?

5. TUSB320端口控制器如何确定当前模式?

6.我可以使用 USB Type-A 转 USB Type-C 电缆为电路板供电吗?

7.所有 USB Type-C 至 USB Type-C 连接是否都支持高电流?

8.所有 USB Type-C 电缆的额定电压是否为5V/3A?

9.是否可以使用>15W 通用壁式适配器,它使用带有 DC 桶形插孔的 DC 桶形插孔连接到 USB Type-C 适配器?  

10. 为 Sitara MCU 评估模块和 LaunchPad 供电的推荐解决方案是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="493859" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1183354/faq-sitara-mcu-evm-and-launchpad-power-supply-requirements ]1. Sitara MCU 评估模块(EVM)和 LaunchPad (LP)是否有任何电源要求?[/quot]

    Sitara MCU LP/EVM 需要 5V/3A 电源。 USB Type-C 端口控制器(TUSB320)仅在检测到高电流(3A)时启用器件电源树的上电排序。

     


    [引用 userid="493859" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1183354/faq-sitara-mcu-evm-and-launchpad-power-supply-requirements ]2.  建立 Type-C 连接后的 EVM/LP 上电序列是什么?[/quot]

    Sitara MCU LP/EVM 具有 USB 通道配置(CC)控制器(TUSB320)。 CC 控制器能够与主机 Type-C 连接进行协商、并确定正在通告的电流模式。 如果电流模式通告3A、则 EVM/LP 将启动加电序列、并且电源正常状态 LED 将亮起。  

     


    [引用 userid="493859" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1183354/faq-sitara-mcu-evm-and-launchpad-power-supply-requirements ]3.   如果在 Type-C 连接后电源正常状态 LED 未亮起、应怎么办?  [/报价]

    有关电源正常状态 LED 指示灯在电路板上的位置的信息、请参阅器件用户指南的电源状态 LED 一章。 如果 LED 的工作不正常、请参阅前面问题中的序列图。

     


    [引用 userid="493859" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1183354/faq-sitara-mcu-evm-and-launchpad-power-supply-requirements ]4. EVM/LP 如何处理 Type-C 连接以为电路板供电?[/quot]

    Sitara MCU LP/EVM 利用 USB Type-C 端口控制器(TUSB320)来确定电缆连接和方向。 端口控制器还将 GPIO 输出控制为连接提供的电流电平。 Type-C 连接可分为三种不同的5伏电压等级:

    • 默认电流:高达500mA
    • 中等电流:高达1.5A
    • 高电流:高达3A

      


    [引用 userid="493859" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1183354/faq-sitara-mcu-evm-and-launchpad-power-supply-requirements ]5. TUSB320端口控制器如何确定当前模式?[/quot]

    通道配置(CC)输入上的电压电平决定了电流模式。 USB 连接使用分压器通告 USB 连接使用哪种电缆和插座。

    主机电源端口在 CC 信号上有一个上拉电阻 Rp、而 TUSB320有一个下拉电阻 Rd、这会产生一个分压器。 在 CC 上测量的电压将确定 TUSB320是否识别5V/3A 电源。

    CC 上的电压范围

    电流模式

    电流值

    0.25V < CC < 0.61V

    默认值

    高达500mA

    0.7V < CC < 1.16V

    中

    高达1.5A

    1.31 < CC < 2.04V

    高

    高达3A

    Rd 的电阻值将始终为5.1kΩ Ω。 Rp 的电阻值由 USB 连接类型决定。

    USB 连接

    RP

    电流模式

    与 Sitara MCU EVM 兼容

    具有 USB-C 插座的5V 3A 电源适配器

    kΩ μ A

    高

    是的

    带固定 USB-C 电缆的5V 3A 电源适配器

    kΩ μ A

    高

    是的

    具有 USB-C 插座的5V 1.5A 电源适配器

    kΩ μ A

    中

    否

    具有固定 USB-C 电缆的5V 1.5A 电源适配器

    kΩ μ A

    中

    否

    USB 3.1 Type-A 转 USB Type-C

    kΩ μ A

    默认值

    否

    USB 2.0 Type-A 转 USB Type-C

    kΩ μ A

    默认值

    否

    USB Micro-B 转 USB Type-C

    kΩ μ A

    默认值

    否

     


    [引用 userid="493859" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1183354/faq-sitara-mcu-evm-and-launchpad-power-supply-requirements ]6. 我可以使用 USB Type-A 转 USB Type-C 电缆为电路板供电吗?

    USB Type-A 端口将无法提供3A 电流、因此任何 Type-A 转 Type-C 电缆或适配 器都将始终导致 EVM/LP 不受电。

     


    [引用 userid="493859" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1183354/faq-sitara-mcu-evm-and-launchpad-power-supply-requirements ]7. 所有 USB Type-C 到 USB Type-C 连接是否都能够实现高电流?[/引述]

    并非所有 Type-C PC 端口或壁式适配器都能够提供高电流。 许多 PC Type-C USB 端口和壁式适配器仅支持1.5A 或更低电流。 Thunderbolt Type-C USB 端口支持5V/3A。 此外、USB 标识中带有电池的 PC USB Type-C 端口支持电力输送、因此可支持5V/3A。  

     


    [引用 userid="493859" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1183354/faq-sitara-mcu-evm-and-launchpad-power-supply-requirements ]8. 所有 USB Type-C 电缆的额定电压是否为5V/3A?[/QUERP]

    所有经过认证的 USB Type-C 电缆的额定电压至少为5V/3A。  

     


    [引用 userid="493859" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1183354/faq-sitara-mcu-evm-and-launchpad-power-supply-requirements ]9. 是否可以使用>15W 通用墙式适配器,它使用带有 DC 桶形插孔的 DC 桶形插孔连接 USB Type-C 适配器?  [/报价]

    通用壁式适配器(如下图所示的大于15W 的适配器)不能保证 与 Sitara MCU 板配合使用、因此不推荐使用。

     


    [引用 userid="493859" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1183354/faq-sitara-mcu-evm-and-launchpad-power-supply-requirements ]10.  为 Sitara MCU 评估模块和 LaunchPad 供电的推荐解决方案是什么?[/quot]

    TI 建议使用带有 专用 USB-C 电缆的15W 电源适 配器、例如 Raspberry Pi 15W USB-C 电源。