This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432E401Y:需要支持 MSP 432以太网端口。

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1183282/msp432e401y-need-support-for-msp-432-ethernet-port-up

器件型号:MSP432E401Y

您好!

我们正在尝试在 msp432e401模块中建立以太网端口连接。 请帮助我们建立与发展的联系和依赖性。

谢谢、此致、

阿诺沙   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anosha、

    SimpleLink SDK 提供了大量示例、可用于查看以太网外设针对不同协议的正确配置:

    此致、

    Ralph Jacobi