This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432E401Y:Simplelink 以太网连接示例?

Guru**** 2394305 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1182942/msp432e401y-simplelink-ethernet-connection-example

器件型号:MSP432E401Y

我在浏览 simplelink 示例文件、找不到使用以太网的示例文件。 我相信应该有一个用户无法在 Resource Explorer 中搜索以太网。 是否有人知道设置以太网连接以便与计算机通信的示例? 我尝试使用它将一些二进制数据发送到我的 PC、该 PC 具有用于侦听和处理端口的 C++程序。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迪伦、您好!

    您是否了解 MSP432E4 SDK? 下面是以太网示例:

    此致、

    Ralph Jacobi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我想 UDPecho 示例可以。