This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2634:AM2634

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1181767/am2634-am2634

器件型号:AM2634

目前、需要通过 AM263x MCU 的 CAN 总线执行固件更新。 如果我们自己开发、是否可以使用"F021闪存 API"在主机端开发 CAN 闪存 PC 工具? 未来是否会提供来自 CAN 总线的 Boolader 支持引导? 如果是、此函数是否位于 ROM 引导加载程序中?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 

    您能详细解释一下您的用例吗?

    [引用 userid="422461" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1181767/am2634-am2634 ]未来 是否会提供从 CAN 总线启动的 Boolader 支持? 如果是、此函数是否位于 ROM 引导加载程序中?[/quot]

    SBL 可以支持从 CAN 作为一个选项引导、但 RBL 不支持相同的选项。 引导必须通过 QSPI 引导模式进行、以引导驻留在闪存中的 SBL、然后 SBL 可以从 CAN 引导。

    您能否通过 a-kedia@ti.com 向我发送电子邮件 ,并详细说明您的用例,以及您如何在产品中看到此情况?

    此致、
    Aakash