This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD263:从 TMDSCNCD263到 TMDSHSECDOCK 的引脚映射(180引脚)

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1182065/tmdscncd263-pinmapping-from-tmdscncd263-to-tmdshsecdock-180-pin

器件型号:TMDSCNCD263

您好!

我尝试通过参考 TMDSCNCD263评估板 https://www.ti.com/lit/zip/sprcak1 (修订版 E2)中提供的原理图、将评估板上的引脚映射到集线站。

该文档显示用户 led 位于 GPIO_20上、但我让它在 GPIO_22上工作、我是指正确的文档集吗?

此外、还尝试配置 GPIO51 (焊珠 D1)、根据原理图、该引脚可用于接地引脚57、而 GPIO13 (焊珠 C10)可用于接地引脚67、但在切换后无法观察到接地引脚上的任何电压变化。

谢谢

e2e.ti.com/.../PROC110E2_2800_001_29005F00_SCH.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、

    [引用 userid="547785" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1182065/tmdscncd263-pinmapping-from-tmdscncd263-to-tmdshsecdock-180-pin 文档显示用户领导的是 GPIO_20、但我在 GPIO_22上工作、我是指正确的文档集吗?

    这是文档错误、因为 USER_LED0连接到控制器的 A8

    A8为 GPIO_22而不是 GPIO_20

    [引用 userid="547785" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1182065/tmdscncd263-pinmapping-from-tmdscncd263-to-tmdshsecdock-180-pin ]还尝试配置 GPIO51 (焊珠 D1)、根据原理图、该引脚可在引脚57上使用、而 GPIO13 (焊珠 C10)可在引脚67上使用、但在切换引脚后无法观察到引脚上的任何电压变化。[/quot]

    我不知道它为什么会失败、您能告诉我您使用的是哪个电路板吗?

    --

    谢谢、此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Jagadish、

    感谢您的回复。

    [报价 userid="524805" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1182065/tmdscncd263-pinmapping-from-tmdscncd263-to-tmdshsecdock-180-pin/4454308 #4454308"]我不知道为什么失败,您能告诉我您使用的是哪个主板吗?

    这是我方面的问题、这些配置工作正常。

    再次感谢、

    Vivek